This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:使用此错误需要做些什么:DBGTRC-4145

Guru**** 2930950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1000289/codecomposer-what-do-i-have-to-do-to-use-this-bugfix-dbgtrc-4145

器件型号:CODECOMPOSER

你(们)好。  

我有同样的问题、在这里进行了说明:  

CCS/CODECOMPOSER:CCS 6、7和8 Variables View 在调试 TMS320F28374S - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛时报告"未知寄存器'RxHL"

这个问题似乎得到了解决:  

[EXT_EP-8985] C2000:表达式视图中 FPU 寄存器未定义-软件问题报告(SIR)(TI.com)

有人能告诉我、我需要做些什么来解决这个问题吗?

我可以看到、我必须更新到  EMU19_M02。 但我不知道 EMU19_M02是什么以及在哪里可以找到它。  

我必须更新 Code Composer Studio 本身还是编译器?

我希望有人能帮助我。  

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="486506" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1000289/codecomposer-what-do-i-have-to-do-to-use-this-bugfix-dbgtrc-4145 ]*就我所看到的 ,我必须更新到 EMU19_M02。 但我不知道 EMU19_M02是什么以及在哪里可以找到它。  [/报价]

    TI EMU19_M05 = TI 仿真器包8.2.0.00004

    它附带 CCSv9.1.0及更高版本。

    您可以通过选中"Help -> About CCS -> Installation Details"来检查安装了哪个 TI Emulators Pack:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正是我想要的  

    非常感谢!