This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:SysConfig v1.8不在 Linux CCS v10.3上安装

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/998859/codecomposer-sysconfig-v1-8-does-not-install-on-linux-ccs-v10-3

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCCStudio

尊敬的:

在 Linux 上、较新的 SDK v5.x 未安装 SysConfig。

几天前,我也提出了同样的问题,错误地把它当作已解决的问题,但却不是。

现在、我尝试了 CCS v10.3而不是 CCS v10.2。

与上述问题的链接如下:

   e2e.ti.com/.../codecomposer-error-installing-sysconfig-1-8

请注意、错误消息中的"、"可能是错误的来源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您打开此新主题。

    您是否尝试按 此处所述下载独立软件包

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行独立 SysConfig 会导致更多错误。 这是我尝试在 ProjectZero 中打开 SysConfig 文件时得到的结果。

    已尝试从 SysConfig 闪屏或开始新设计并从文件菜单加载。

    从终端启动时,启动屏幕“[72717:72717:0505/124713.648015:error:sandbox_Linux.cc (381)] InitializeSandbox () called with multiple threaders in process GPU-process”之前会出现一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的介绍。 我已经指派了一名专家。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息似乎与此相关:

    simpleIT.Rocks.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、CCSv10.3.0随附 SysConfig 1.8。 您是否能够在 CCS 中打开 SysConfig 文件?

    您使用的是什么 Linux 发行版?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="66159" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/998859/codecomposer-sysconfig-v1-8-does-not-install-on-linux-ccs-v10-3 "]请注意错误消息中的"、"可能是错误的来源?

    当我尝试通过 Ubuntu 18.04LTS 上的 CCS 10.2.0中的 Resource Explorer 安装 SysConfig 1.8时、我能够重现同样的问题。 我想说您对路径中的逗号的怀疑是准确的(我也看到了)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    在全新的 CCStudio 安装中、我没有 BLE SDK 或示例。 那么、我安装 SDK v5.x 这会自动选择安装 SysConfig v1.8。 是的、Ubuntu Linux。 POPOS 上也会发生这种情况。 当我双击 project_zero.syscfg 文件时、嵌入式 IDE 窗口会变为白色、我想这是正常现象、因为它显示安装时出错。

    让我知道您希望我测试什么、以便能够帮助您解决这个问题。

    独立版本也不起作用、但我想这是另一个不同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 上 CCS Resource Explorer 中的 SysConfig 下载/安装问题已修复。 您可以尝试从 Resource Explorer 中的软件包管理器进行安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要一件 T 恤!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以正常工作、是固定的、谢谢