This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以更改或操作预定义的路径变量?

Guru**** 2914330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1138242/can-you-change-or-operate-on-predefined-path-variable

假设 CCS 项目被设定、这样预先定义的路径变量 PROJECT_LOC 为 D:/Tom/Jerry.  但我想引用位于 D:/TOM 的链接资源。

我不想对可移植性的路径进行硬编码。  是否有方法使用${PROJECT_LOC}来引用它?  比如一个可以让我转到目录中某个级别的运算符。

PROJECT_LOC 是智能和自适应的、因为它会自动检测.ccsproject 文件的路径。  我真的想锚定与该路径变量相关的所有其他内容。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够做到这一点。 您是否尝试过此操作?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您忘记附加屏幕截图了吗?  我的侧面看不到任何东西。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提到您应该能够在项目设置中使用${PROJECT_LOC}相对位置。  

    示例。

    -i ${PROJECT_LOC}/../../Tom

    您是否尝试过此操作并遇到任何问题、或者您是否在检查是否可能、然后您将实施此操作?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Santosh!  是的、我查找的关键操作员是/../../这样 我就可以返回一个级别。  完美!  现在、我的项目是可移植的!