主题中讨论的其他器件: CC1310、 LAUNCHXL-CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
嗨、大家好、
我们使用 Uniflash 4.5.0、我有几个问题。 目前、我们使用 cc1310 Launchpad 电路板的 JTAG 接口来刷写 CC1310传感器板、这种情况下缺乏 USB 连接。
- 我们注意到、我们必须在刷写后手动复位传感器板、以确保代码执行。 这是正常的吗?
- 我无法设置任何"复位配置"、因为 IcePick 告诉我无法进行连接(但是、闪存工作正常)。 使用其他 LaunchPad 板、这些板上都有跳线、我可以连接并选择选项。 这是因为收集器板位于 Uniflash 和传感器之间吗?
- 关于 CLI、我生成了一个 zip 文件、但我不确定脚本中是否应用了正确的设置。 是否使用了在 uniflash 中"program"选项卡下设置的所有设置?
- 如何修改脚本、以便读取和打印 IEEE 第一个 MAC 地址?
- 您认为擦除所有未受保护的区域并加载程序是否足够、还是建议进行验证? 如何将验证任务添加到 CLI 脚本?
我想这就是目前的全部。
此致
SLV1n