This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TDA4x:板载运行中的 Tensorflow 模型问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879577/ccs-tda4x-tensorflow-model-issue-in-running-on-board

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

w.r.t 连接到线程

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/856666

温柔的提醒!

我们何时可以获得最新的封装?

谢谢、此致、

Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望很快发布。 明天我将向您返回准确的日期。

    -Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    我们预计下周发布

    -Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在下面的主题中提出的问题

    注意:使用"tidl_j7_01_00_00_00"、我们能够导入甚至运行 PC 仿真。 但它在目标端失败。

    我无法在您的发行说明中找到已修复的已入伍问题(文件://E:/tidl_j7_01_00_10/TIDeepLearningLibrary_ReleaseNotes.html)

    我必须在最新版本的导入工具中进行更改、以适应基于 TF 的模型、然后在 Target 上运行它。

    注意:使用"tidl_j7_01_00_00_00"、我们能够导入甚至运行 PC 仿真。 但它在目标端失败。

    因此、在继续之前、您能否帮助我并确认版本中是否按照承诺处理了相同的问题。

    谢谢、此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    您可以为此问题创建不同的主题吗? 最初的问题是关于已回答的版本

    -Subhajit