This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:错误:make:***错误:未找到指定的编译配置文件""。 停下。

Guru**** 2527560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882386/ccs-iwr1642boost-error-make-error-specified-build-configuration-file-is-not-found-stop

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、CCS 有问题。

我想知道如何解决这个问题

dS vitalSIS_16xx_DSS 的纯净配置调试****

"C:\\ti\\ccs930\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 clean -O

del /F"vitalSI_16xx_674""vitalDS_delt_eDS_eDSS.config_eDS_main.c


/S/Q "/vitaldss_dss_dec.c /vitu_eud_edsp
찾을 수 없습니다 를 hex을
C:\new\vitalSms_16xx_DSS\Debug\configPkg\linker.m Ω(를) cmd을 찾을 수 없습니다。
C:\new\vitalSmes_16xx_DSS\Debug\vitalSmes_16xx_DSS.M ü xe674을(를)찾을 수 없습니다。
C:\new\vitalSmus_16xx_dss\Debug\dss_config_edma_utiloe674을(를)찾을 수 없습니다。
C:\new\vitalSmus_16xx_dss\Debug\dss_config_edma_utild을(를)찾을 수 없습니다。
清理完成


**Build finished ******

为项目 vitalSIS_16xx_DSS 生成配置调试**"C

:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

rm -f C:/new/vitalSigns_16xx_dss/vitalSigns_16xx_dss.bin
makefile:188:目标'pre-build'的配方失败
处理_nrm:/new/vitalSigns_16xx_dss/vitalSigns_16xx_dss.bin 失败。
make (e=2):지정된 파일을 찾을 수 없습니다。

gmake[1]:[pre-build] Error 2 (ignored)

building file:"./dss_mmw.cfg"
调用:XDCtools
"C:/ti/ccs930/xdctools_3_50_04_43_core/xs /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.5


/ti/ccs930/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xdc/bld/xdc_rules.mak "-xdcpath="C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.elf.C674 -p ti.platforms.c6x:AWR16XX:false:600 -r debug -c "c "c:/Users/Baeks/AppData/Local/Temp/make2968-1.sh:/Users/Baeks/AppData/Local/Temp/make2968-1.sh::::unc 配置文件失败::: 停下。
JS:"c:/ti/ccs930/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmake[2]:***[Build-1788522337-InProC]错误1
gmake[1]:***[Build-178852337]错误2
gmake[1]:由于错误,不会重做目标'main-build'。
subdir_rules.mk:16:目标'build-1788522337'的配方失败
的 makefile:155:目标'all'的配方失败
的 gmake:***[全部]错误2

****编译完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的工业工具箱?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    我使用的是工业工具箱4.2.0版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="KyeongDong Baek"]我使用的是工业工具箱的4.2.0版[/quot]

    我似乎无法在该版本的工具箱中找到16xx 的生命体征示例。 您是否从工具箱的早期版本导入了它、现在是否尝试将其与最新版本配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了汽车工具箱2.9.1的生命体征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、您最初从工具箱版本2.9.1导入了示例、现在您正在尝试将其与工具箱版本4.2.0一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、使用的版本是 Automotive Toolbox 的2.9.1。

    但是、您要求提供工业工具箱版本、所以我回答4.2.0

    实际上、我使用了2.9.1版的汽车工具箱。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 我尝试使用相同版本的汽车工具箱、SYS/BIOS 和 xdctools 重现问题。 它已成功构建。 根据您的构建消息、我看不到失败的任何原因。 我已将其上报给工程团队进行进一步分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由多种原因造成的。 请确保目录 C:/Users/Baeks/AppData/Local/Temp 实际存在并且没有空格或非 ASCII 字符。

    还可以尝试 以下链接的"CCS gmake 错误"部分中的建议:  

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#ccs-gmake-errors