This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新、然后初始化仿真器时出错:无法设置器件 Vcc

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883784/ccs-msp430fr5994-error-initializing-emulator-a-firmware-update-is-required-for-the-msp430-debug-interface-msp-fet430uif-msp-fet-ez-fet-then-error-initializing-emulator-could-not-set-device-vcc

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我将使用适用于 MSP430FR5994的 Launchpad。 我移除了3.3V 跳线、并从外部源而不是 USB 提供3.3V 电压。 我无法将代码下载到电路板、因为我获得了一个无限的 错误循环初始化仿真器:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 然后、如果我忽略它、我会在 初始化仿真器时遇到错误:无法设置器件 Vcc。 一段时间以来、从外部源提供3.3V 电压一直在工作、但现在它坚持需要设置器件 Vcc。 这不可能是事实、因为我已确认它具有3.3V 电压。 我已重新启动并重新安装 CCS v9.3、但我遇到了相同的问题。 我的两台计算机上也有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试更新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试更新固件时、它会无限地要求我再次尝试更新固件。 然后、当我忽略它时、它会显示"Could not set Vcc"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已通过编程器移除3.3V 电源的跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于从外部源提供3.3V 电压不会影响板载 eZ-FET 的固件更新、Launchpad 的 eZ-FET 似乎已损坏。

    您需要另一个好的 LaunchPad 来确保这一点。