This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28379D:补偿设计器 GUI 未通过 powerSUITE 启动

Guru**** 2523490 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, SFRA, C2000WARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883757/ccs-tmdscncd28379d-compensation-designer-gui-not-launching-through-powersuite

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:powerSUITESFRAC2000WARECCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

尝试通过 powerSUITE 页面打开补偿设计器时遇到问题。 II AM 目前遵循 设计指南: TIDM-1000 、AM 在6.4.2.1的步骤3中。 在我们的 TI 文件夹中、我们可以通过单击.exe 文件来启动独立的补偿设计器窗口。 但是、我们无法通过 powerSUITE 页面打开该窗口。 我正在运行 CCS 的最新版本并 使用 C2000Ware 2.01.00.00。  

更新:我们能够打开位于补偿设计器按钮右侧的 SFRA 接口。 当我们单击 Compensation Designer 按钮时、我们的鼠标会显示引脚轮、并且 CCS 窗口无响应。

最棒的

艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾登

    很抱歉、我不是很熟悉 powerSUITE 设计包。

    很遗憾、我没有这个开发板、所以我不一定要完成所有步骤(我有 F28379D controlCARD)

    TIDUCJ0F 第6.1节(步骤中有一些空白)之后、我导入了 pfc3phvienna_F2837x 项目、main.cfg 页面允许我正常打开补偿设计器(以及 SFRA)。 这让我相信、工具版本或您的系统所固有的内容可能略有不同。  

    仅供参考、我使用的版本如下:CCSv9.3.0、C2000Ware 2.01.00.00版和 C2000Ware_DigitalPower_SDK 2.00.01.00版和 powerSUITE 2.05.01.00版。 所有软件包(CCS 除外)都安装在 C:\ti 下  

    我怀疑 powerSUITE 包中包含定义此按钮的路径、但我需要进一步研究。

    同时、您能否尝试不同的设计项目并查看问题是否仍然存在? 这可能有助于将问题隔离到此特定项目或整个系统的问题。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、谢谢 Rafael。  

    我使用的是相同版本的 C2000Ware 和 powerSUITE、两者都位于 C:\ti 目录中。 我尝试从 Resource Explorer 中下拉不同的工程、但在所有这些工程上、我们都面临相同的问题:我可以打开 SFRA 窗口、但单击"Compensation Design"时、我们会看到一个加载鼠标图标、然后什么也不会发生。 但是、我们可以通过直接在 Windows 文件管理器中单击.exe 文件来打开薪酬查看器-这表明我们的计算机可以处理打开窗口的问题、但是从 powerSUITE main.cfg 文件到可执行文件的路径可能关闭了?  

    我们的项目文件夹位于不同的目录下、嵌套在工作区文件夹中。 但是、使用默认组织的这种拓扑、我们能够打开 SFRA、因此我正在刮擦头。  

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾登

    我一直在尝试查找有关此特定软件的其他信息、但此时我无法在我尝试过的任何主机(Windows 7、Windows 10)以及 CCSv9.2和 CCSv9.3中复制此信息。

    我遇到的一个想法是依赖于 Microsoft 运行时库、但这会阻止以独立模式运行应用程序。  

    由于 CCS 永远旋转、一个可能导致您的环境中边界问题的通知是 CCS/Eclipse 的堆存储器。 您可以尝试在 ccstudio.ini 中调整此参数-请在以下位置查看 CCS 用户指南的第9.4.4节:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    在这种情况下、我真的不认为嵌套目录会产生影响-无论如何、我在这里拥有的项目也在工作区内、但它是从 CCS 内完全导入到它中的。  

    除此之外、我真的不确定您的案例可能会发生什么情况、而且我的想法已经用完了。 我将尝试在这里不断"打破"我的系统、留意其他开发人员的类似报告、并在发现任何相关内容时向该主题汇报。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔