This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZdsp F28335与 CCSv9.3.0

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882478/ezdsp-f28335-with-ccsv9-3-0

器件型号:TDA3LX

工具/软件:Code Composer Studio

 我正在尝试将 code composer version9与目标 eZdsp F28335相连接。 遗憾的是、连接测试失败、出现以下错误。 请帮我解决这个问题。   


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\alotaibs\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs930\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_conf
文件 C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds560v2.out 下载失败

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saud,

    图片中的电路板是否是您拥有的电路板?

    http://www.spectrumdigital.com/ezdsp-f28335-board-with-code-composer-studio-dsk-tools-and-power-supply/

    错误消息指出您已选择 Spectrum Digital XDS560v2类调试探针。  您是否将此类外部调试探针连接到电路板、或者是否将电路板直接连接到 PC。  如果是这样、则调试探针类型错误。  这是一个旧板、上面有 XDS510类调试探针。  CCSv9和更高版本不支持此类调试探针。  如果您想将此电路板与 CCSv9配合使用、我建议您使用低成本 XDS100v2或 XDS110调试探针将电路板连接到您的 PC。  如果您不想购买调试探针、则另一种选择是使用 CCSv8.3.1、这是支持 XDS510类调试探针的最后一个版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您对我的请求做出及时响应。

    是的、它是同一个板、我将尝试使用第二个建议、即安装 CCV8.3.1您是否认为该版本的 CCS 将与 Matlab 2019a 兼容。

    此致、  

    Saud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saud,

    这应该很好。  此处提供了兼容性表:

    "="">http:/software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_matlab.htmlsoftware-dl.ti.com/.../ccs_matlab.html

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    我安装了 CCS 3.81的版本、但仍然出现以下错误。 请就如何处理此事提出建议。

    [开始:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\alotaibs\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs831\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
    E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_conf
    文件 C:\ti\ccs83\ccsv8\ccs_base\con\uscif\xds560v2.out 下载失败

    软打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-250'(0xffffff06)。
    标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

    说明如下:
    尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

    [结束:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]

    此致、

    Saud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saud,

    您选择的连接类型错误。  您已选择使用"Spectrum Digtal XDSPRO"、这是一款具有内置跟踪接收器的高端 XDS560v2调试探针。  这不是该板上的内容。  在连接下拉列表中、请选择"Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp Onboard USB Emulator"。

    我不确定您在创建项目时是否选择了连接类型。  如果是这样、您可以通过右键单击项目并选择属性来更改它。  在左侧树形结构中选择常规、然后连接类型在右侧。

    如果您创建了一个目标配置文件(.ccxml)来指定连接、则可以在 CCS 中打开该文件并在此处更改连接类型。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    感谢您的回答。

    我已选择 "Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB 仿真器"作为连接类型、然后在调试中启动它。 但是、它仍然是一个断开连接的情况、如所附的图所示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来不像您加载了程序。  基本上、我在捕获中看到的是所谓的"无项目"调试会话。  即、已为.ccxml 文件启动调试会话、但该调试会话与工程没有关联。  这是可以的、但您需要选择手动加载程序。  您可以通过单击工具栏上的加载按钮来执行此操作。  加载按钮看起来像一个包含{}的文件夹。

    如果您在 CCS 工程设置中指定连接、或将 CCXML 文件复制到工程中、则可以轻松地启动调试器。  基本上、完成此操作后、您只需在项目浏览器中选择项目、然后单击"错误"按钮即可。  这将启动调试器、连接到电路板、加载程序并运行到 main()。

    下面是有关 C2000和 CCS 入门的技术讲座的链接。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANJXzL69ZqXoHLjas70yCQ__FUz-xrs__LATEST

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

     感谢您的详细解释。

    我已将一个示例导入工作区并为该示例设置配置、然后出现以下错误、如下所示。 请帮助我成功运行该程序。  

      

    此致、

    Saud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saud,

    我在您的屏幕截图中看不到任何错误。  看起来程序已正确加载,并且您当前位于 main()函数的第一行。

    在这里、您可以单击绿色箭头以运行程序、或单击步进按钮以单步执行程序。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的友好合作。

    我使用的是 Matlab R2019a、我制作了一个非常简单的 Simulink 模型。 它仅包含 ePWM 和正弦波。 现在、我想使用"Build"来获取在 CCS3.81中使用模型所需的文件。 在构建模型时、我始终会收到错误"### Failed to generate all binary outputs"。 如"诊断查看器"中所示。

    此致、  

    Saud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saud,

    在该构建命令中、我可以看到-I 选项、其中路径包含空格、但路径周围没有引号。  例如、我看到-IM:/My Desktop/DSP/testdsp_ERT_RTW

    该路径需要用引号引起来。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    make 命令失败。 我不知道原因、但我确实看到路径名中有一个空格-这可能是问题、也可能不是问题。 CCS3非常旧、但我认为它应该仍然有效/兼容。

    有关代码生成的更多帮助、请 直接联系 MathWorks 技术支持-他们将需要一个包含错误的示例模型进行分析。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 和 Brian:  

    非常感谢您的评论和建议。

    我的问题已根据您在 Matlab 中更改文件夹路径的建议得到解决。

    此致、  

    Saud