This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:在 CCS v9.2及更高版本中使用 IWR6843的 XDS110失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872124/ccs-iwr6843-xds110-with-iwr6843-in-ccs-v9-2-and-newer-fails

器件型号:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我之前使用的是 CCS 8.3。 迁移到 CCS 9.2时、我无法使 XDS110与 IWR6843板一起工作。 我在9.3中也重复了同一问题。 测试连接始终返回以下故障:

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]---


[打印电路板配置路径名]---------------

\TEXASI~1\CCS\
ccs930\0\0\BrdDat\testBoard.dat

-- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为2019年11月25日。
库构建时间为'16:55:29'。
库软件包版本为'8.4.0.00006'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。


值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

解释是 :JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会被破坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎因 卡在一个位置或卡在零位置故障而损坏。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

如果我使用相同的.ccxml 文件重试、在 CCS 8中、测试成功。

我已经尝试将 TCK 频率降低到2.5MHz、但没有成功。

在 v9.3中创建新的.ccxml 文件也不起作用。

一些闲置和调试告诉我以下情况。

我在 testboard.dat 上的两个版本中注意到的一点是、在 v8中、子路径_0和子路径_2是反向的、第一个子路径_2、然后是子路径_0、而在 v9.3中、第一个子路径_0、然后是子路径_2。

我可以通过将 iwr6843.xml 从版本8复制到版本9.3来更改它、但没有成功。

另一件事是、对于 v9.3、它包含以下行: debugssm_0 family=debugssm irbits=4 drbits=1 subpaths=2

其中、在 V8.3中: debugssm_0 family=debugsm irbits=0 drbits=0 subpaths=2

您能帮我使调试在 CCS v9.3中工作吗?

此致、

Sjors

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sjors、

    遗憾的是、我没有开发板来完成所有验证步骤、但肯定有许多其他开发板在 CCSv9和更高版本中使用了它、没有任何问题。

    testboard.dat 文件中的内核交换是大约一年前集成到 CCS 的器件支持包组件中的错误修复的一部分、因此说明了您看到 CCSv8和 CCSv9之间存在差异的原因。  

    "Path Broken (路径损坏)"错误可能由多种原因引起、包括跳线设置、但由于这适用于另一个版本、我认为这不是问题。  

    TCLK 速度将是其中一个差异、但对于 XDS110架构而言、2.5MHz 是相当保守的(对于 CCSv8.3、它是默认的)。  

    我将尝试获取一个基板来测试这一点。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sjors、

    很抱歉耽误您的时间;我在这里能够采购电路板、并且可以使用 CCSv9.3和套件用户指南中显示的默认跳线设置进行连接。  

    特别注意 SOP 和 S1:12跳线、因为它们直接影响连接能力。   

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 德苏萨:

    非常感谢您的重播。 我还执行了该测试、发现它运行正常。 这似乎是定制硬件的问题。

    此致、

    Sjors

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 德苏萨:

    此问题似乎与此设计中未连接的 nTRST 有关。 CCS 8附带的 FW 似乎可以在未连接 nTRST 的情况下正常工作、而 CCS 9.2及更高版本则需要 nTRST。

    通过在开始调试之前复位 IWR 芯片、我能够使其正常工作。

    XDS200确实有一个用于 nTRST 功能的配置选项。 XDS110没有此 GUI 按钮、是否可以使用 board.dat 文件推送此信息?

    您能评论一下这一发现吗?

    此致、

    Sjors

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sjors、

    我不确定我是否完全关注您的帖子、但有几点意见:  

    nTRST 引脚只复位 JTAG 状态机、而不复位器件。 您可能正在考虑与系统复位相对应的 nRESET 引脚、是这样吗?  

     https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html#nreset 

    在这种情况下、我认为 CCSv8和 CCSv9之间的更改出现在特定的调试设置或器件初始化脚本(GEL 文件)中、而不一定出现在驱动程序上。  

    请查看 CCS 用户指南的第7.2.4节、检查可能会影响您所看到的这种行为的选项。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 

    您可以检查器件的 GEL 脚本、这些脚本可能会影响器件的各种复位和初始化状态。 专门针对 AWR/IWR 器件、右键点击 Debug 视图并选择"Show All Cores"。 突出显示 CS_DAP 内核并转至"Scripts"菜单-那里应该有一些初始化函数。  

    有关每个内核加载的 GEL 脚本的列表、请转到菜单 Tools -> GEL Files。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    在设计中、nTRST 未连接、我知道它与芯片的 nRESET 不同。 但是、对于 JTAG 状态机、触发 nRESET 的效果与触发 nTRST 的效果相同。

    在 GEL 文件中、我找不到两个版本之间的任何差异。 我检查了加载的文件、这两个版本都是相同的、并且目录比较显示未对使用的文件进行任何修改。

    在加电时、nRESET 保持较长的低电平的平均时间内、这似乎解决了大多数问题。 我可以重新加载固件、而无需对电路板进行下电上电。 我可以多次点击"Target Configuration"视图中的"Test Connection"按钮、而不会出现任何问题。 唯一的故障是在从 CCS8切换到 CCS9时更新编程器固件。

    谢谢你们的支持、我的问题现在已经解决了。

    Sjors