主题中讨论的其他器件:AM1802
工具/软件:Code Composer Studio
我希望 XDS200调试探针与 CCS 9.3.0版配合使用。
问题:
使用 CCS 9.3.0.00012时、我尝试使用调试加载项目、并收到以下警告:
警告:
建议对 XDS200调试探针进行固件更新。
单击"更新"按钮以更新固件。 单击"继续"按钮以继续而不更新。
(仿真包8.4.0.00006)
如果我单击更新按钮、则会显示以下内容:
初始化仿真器时出错:
如果连接了多个 XDS2xx 探针、则 XDS200更新无法正常工作。 单击"Cancel"、然后拔下其他 XDS2xx 探针、并重新启动调试会话以更新固件。
单击"重试"以在不执行更新的情况下重试。
(仿真包8.4.0.00006)
我没有两个 XDS200调试器。 如果我拔下电源线、它会显示:
初始化仿真器时出错:
(错误-2083 @ 0x0)
无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包8.4.0.00006)
当我尝试使用"loadti.bat"文件时、出现相关的注释:I 此错误。 在这种情况下、我不知道如何使用脚本语言执行"继续"按钮。
严重:CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:如果连接了多个 XDS2xx 探测器、XDS200更新将无法工作。 单击"Cancel"、然后拔下其他 XDS2xx 探针、并重新启动调试会话以更新固件。
单击"重试"以在不执行更新的情况下重试。
(仿真包8.4.0.00006)
严重:无法启动服务器:DebugServer.1:CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:如果连接了多个 XDS2xx 探测器,XDS200更新将无法工作。 单击"Cancel"、然后拔下其他 XDS2xx 探针、并重新启动调试会话以更新固件。
单击"重试"以在不执行更新的情况下重试。
(仿真包8.4.0.00006)