This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:Energytrace 报告错误的电流

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/876632/ccs-launchxl-cc1352p-energytrace-reports-wrong-current

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

Energytrace 似乎报告了错误的电流。 我需要对电路板进行下电上电或重新启动能量跟踪几次、以获得预期的电流。

步骤:

将十六进制文件加载到电路板

2.通过菜单附近的图标开始能量跟踪

3.按绿色三角形按钮(播放按钮)

查看平均电流、读数~0.654mA (应为~50uA)

5.重新启动和/或重启 LaunchPad

6.按下绿色三角形按钮(播放按钮)

查看平均电流、读取值~0.654mA 或读取值0.050mA。 如果它读取前一个重复过程

有时、Energytrace 也会因未知原因挂起

我的设置

乌本图18.

CCS v9.3

SDK v3.40

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源 Energytrace 首次读取正确的电流而不会挂起会很好:)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、

    我正在分析此问题、但我不记得 CCSv9.2中的这些问题(当我在 Ubuntu 上大量使用 ET 时)。 您是否有特定的应用程序可以帮助重现此问题?

    超低电流有时会产生的另一个影响是 JTAG 电路的影响:为了精确测量低于 mA 的电流、有时需要从调试会话中断开连接、拔下插头、重新插上插头、然后再进行测量。 在极端情况下、您需要从 launchpad 套件中移除不必要的跳线、以减少通过额外电路的泄漏(EnergyTrace "非正"测量无需任何 JTAG 即可完成)  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置

    乌本图18.

    CCS v9.3

    SDK v3.40

    具有定义的应用 ZStack Zed_light

    z_power_test

    POWER_TEST_POLL_DATA

    xBOARD_DISPLAY_USE_UART

    如果在按下绿色三角形之前重新连接 USB 电缆、问题似乎就会消失。 我的应用需要在 uA 范围内、因此正确的读数很重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、

    请为延误道歉;我已离开办公室几天。

    我运行的环境与您相同、但即使禁用 LED PWM (如 另一个线程所示)并移除所有 JTAG 跳线、我也会获得~8mA 的一致电流。

    我有以下问题:  

    -定义 Z_POWER_TEST 时、未定义符号 POWER_TEST_TX_PWR。 您选择了哪个功率值? 我怀疑这会影响电流消耗。 (抱歉、我不是很熟悉此设置所需的值)。  

    -在上面的步骤4和5之间、断开 USB 电缆时是否关闭 EnergyTrace 接口? 如果没有、我可以看到、如果重新连接导致 Launchpad 电路板被系统重新枚举到不同的总线和端口、则会出现问题。  

    此致、

    拉斐尔