This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C2000教学 ROM

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882689/ccs-c2000-teaching-rom

工具/软件:Code Composer Studio

我最近开始使用 C2000教学 ROM。 窗口中的部分文本不显示。 非常感谢您能研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以编辑您的主题吗? 我只能看到4个文件夹的图片。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已编辑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soshala、

    您能否添加有关该问题的更多详细信息? 很难只通过屏幕截图来理解您的问题。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编辑了原始帖子。 无论如何、问题如教学 ROM 中的大部分文本屏幕截图所示。 如果您能提出补救措施、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soshala、

    您的图像 仍无法正常显示。  请尝试将其作为附件包含在内。

    您提到了用于 F28379D 的"C2000教学 ROM"。  我知道的唯一 C2000教学 ROM 是很久以前为 F2407、F2812和 F28335开发的。  您可以参考 F28379D 技术讲座材料吗?  (注意、车间和非教学 ROM)。  请向我发送一个指向您所参考材料的链接、我将尝试解决您的问题。  谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soshala、

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我假设您能够解决您的问题、我将关闭此主题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉、我们的回答很晚、

    在大学学习期间、我们建议将 C2000教学 ROM 作为学习材料。我从以下链接下载了它、

    e2e.ti.com/.../2038.c2000-teaching-rom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Annotation-2020_2D00_02_2D00_25-001922.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索希拉

    正如 Ken 先前提到的、如果您想学习 F28379D、一天的技术讲座是您开始学习的最佳场所。 这是链接。

    https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-1-day-workshop-series

    教学 ROM 不包含 F28379D 器件。  某些工具链不再受支持。 您将需要最新的 CCS (9.3)。

    但是、我刚刚在我的 PC 上尝试了这里的链接、我可以安装并运行它。 因此、它必须是计算机的本地化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soshala、

    好的、您参考的是 C2000教学 ROM、它仍然很旧、包含 C24x、F281x 和 F2833x 器件的材料。  从您原来的帖子中、您对 F28379D 表示了兴趣、那么您想对教学 ROM 做些什么呢?  我已经下载了教学 ROM、没有任何问题。  您的问题"窗口中的某些文本未显示。"  您指的是什么窗口?  您正在查看哪些文件夹?  您可以提供的信息越多、我们就越能为您提供帮助。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我明白了。 我将尝试找出我的电脑有什么问题。 非常感谢提供的信息!!