Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4400, AFE4490, AFE4403
主题中讨论的其他器件:AFE4404、 AFE4490、 AFE4403
工具/软件:Code Composer Studio
Praveen、您好!
我将 AFE4400用于 HRM 应用。 在我的应用中、PRF 需要值为100、LED 需要电流脉冲持续时间为100us。 我已经查看了您 的 AFE4400/AFE4490 / AFE4403 / AFE4404常见问题解答文档、并对其进行了很好的解释。 但我有一些问题。
1) 1)我在数据表中检查了 afe4400的寄存器、对表2 (P31)中的所有寄存器感到非常困惑。 我的意思是、有太多的寄存器可用于我需要的两个功能、即 PRF=100和100us 的脉冲宽度。 我尝试理解它是如何与图42和43一起工作的、但我仍然不理解和不知道如何配置表2的寄存器以获得100Hz PRF 和100us 脉冲宽度。 我的意思是采样的开始和结束、脉冲的开始和结束... 所有这些寄存器都会丢失我的值。
2) 2)还有一个用于 LED1数据的寄存器、另一个用于环境数据、另一个用于 LED1-Ambient。 那么、什么是实用程序、例如 LED1数据和 LED1-Ambient。 我的意思是 LED1数据是没有环境数据的请求信号(对吧?)、因此它们是与 LED1环境数据相同的数据、不对? 我的意思是、我看不到它们之间的区别以及 HRM 应用程序应该读取的区别。
既然我们已经有一个包含 LED 数据的寄存器,而没有环境数据,那么是否有必要使用电流消除? 很抱歉、有很多信息让我感到困惑。
3) 3)最后如何选择放大器的增益、如果我们必须使用电流 消除、那么如何确定电流、因为我们不知道体积直流分量的电压、因此我们必须消除电压?
非常感谢、
此致、
Mike