This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:无法使用 SmartRF 闪存编程器2将 Hex 文件闪存到 CC1352R 上

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/876501/ccs-cc1352r-cannot-flash-hex-file-onto-cc1352r-using-smartrf-flash-programmer-2

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 Code Composer Studio (8.3.1)十六进制实用程序生成了一个.hex 文件、并尝试使用 SmartRF Flash Programmer 2 (1.8.2)工具将生成的十六进制文件闪存到 CC1352R。 我不断收到一条失败的消息。 我是否遗漏了某个步骤、或者是否应该能够将.hex 文件直接刷写到模块中?