This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200SDK:CC3200SDK

Guru**** 2804515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TMP1075, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/876449/ccs-cc3200sdk-cc3200sdk

器件型号:CC3200SDK
主题中讨论的其他器件:CC3200TMP1075

工具/软件:Code Composer Studio

如何 创建网页以显示传感器值 TMP1075并使用 IOT (CC3200 wifi launchpad)控制风扇

请向我们提供代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    TMP1075传感器看起来使用 I2C、因此您可以查看 CC3200 SDK 中的 i2c 示例 :http://www.ti.com/tool/CC3200SDK

    MQTT_CLIENT 示例展示了如何与云进行通信、并提供了 PWM 和闪烁示例来演示风扇的 PWM 和 GPIO 输出。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC3200SDK

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好!

    我们需要用于 将 cc3200 wifi 模块与温度传感器、湿度传感器、湿度传感器和 环境光传感器连接的代码。

    请告诉我们先生!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    这些传感器是否使用 I2C 或其他设备? 我们还提供了 SPI 和 ADC 的 SDK 示例。

    除了开箱即用示例中使用的 CC3200 LaunchPad 中的 BMA222外、我们没有任何特定类型传感器的示例。

    此致、

    Sarah