This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:音频升压器接口。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875899/ccs-cc2650-interfacing-of-audio-booster

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC3200AUDBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我想将音频升压器与 cc2650 LaunchPad 连接。 我正在为此搜索示例代码、但尚未找到。 我的应用依赖于彼此连接蓝牙的一个中心和一个外设。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指派了一名专家发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2 SDK 中提供了将 CC2640R2与 CC3200AUDBOOST 连接的代码示例(在此处提供)、您也可以查看该示例、而无需在此处下载整个 SDK)。 我所指的示例名为 i2secho、存储在 TI 驱动程序示例文件夹中。 如您所见、提供了一个用于设置编解码器的驱动程序。 此编解码器可用于将 CC2650与音频 BoosterPack 连接。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 让我检查这些链接。 如果我要面对一些问题、我将在这里写下。 再次感谢您(Clement 和 Erik)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到了示例、但有一点困惑、为什么使用 pthread、因为在 TI RTOS 中我还没有看到过 thread。 是否可以将其更改为任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    了解 代码后,当我导入 CC2650的以下代码时出现错误:-

    说明资源路径位置类型未解析符号 I2S_CONFIG、首先在 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/packages/ti/drivers/lib/drivers_cc26xxware.aem3中引用 empty_CC2650_LAUNCHXL_TI C/C++ Problem "

    我已经启用了 I2S 头文件并已将其初始化、那么为什么会出现此类错误?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您没有获得所需的所有库。 确保指定了所需的库。 您也可以使用 I2S 开始使用项目示例。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、