工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我不知道如何在 Simple Peripheral 项目中创建新任务。
有人知道吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我不知道如何在 Simple Peripheral 项目中创建新任务。
有人知道吗?
您好!
您可以查看我们提供的与 TIRTOS 相关的培训材料、尤其是本 视频。
此外,您还可以通过函数 SimplePeripheral_createTask()创建 SimplePeripheral 任务的方式获得灵感。 在启动 SYS/BIOS [BIOS_start();]之前、在主函数中调用函数 SimplePeripheral_createTask()。
我希望这将有所帮助、
此致、
您好!
"负担不起"是什么意思? 理论上、提供的所有培训材料都是免费的。 无论如何、您也可以查看 与 TIRTOS 相关的 SLA 实验。
此致、
https://www.embeddedadvantage.com/ti-rtos
如果我想看完整的电影,我应该购买它。 如果你告诉我我我错了、我会很高兴。
BTW 感谢您提供免费教程。
您好!
感谢您的链接、但我建议您观看免费视频! https://training.ti.com/getting-started-ti-rtos-chapter-7-using-tasks
此致、
您好!
//任务配置 #define my_task_priority 2 #ifndef my_task_stack_size #define my_task_stack_size 2048 #endif Task_Structurt myTask; #if defined __TI_Compiler_version__ #pragma DATA_ALIGN (appTaskStack、8) #else #pragma DATA_ALIGNing=8 #endif uint8_t myTaskStack[my_task_stack_size]; static MyTask_taskFxn (UArg_ading=0) void myTask0 (UarateA1);void myTask0 (Uara1 (UarateA1)空任务1 (空任务1) Task_Params taskParams; //配置任务 Task_Params_init (&taskParams); taskParams.stack = myTaskStack; taskParams.STACKSIZE = my_task_stack_size; taskParams.priority = my_task_priority; Task_construction (&myTask、MyTask_taskFxn、&taskParams、NULL); } 静态空 MyTask_taskFxn (UArg0、UArg1){ while (1){ }
并在 BIOS_start()之前调用 main 中的 MyTask_createTask();
此致、