This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CCS/TM4C1294NCPDT

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/876421/ccs-tm4c1294ncpdt-ccs-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好、

我使用的是 TM4C1294NCPDT 控制器。 我使用的是 usbserialdevice 示例代码。 我正在尝试使用 sprintf()函数。 但我无法使用它显示错误和终止执行。  

我已经从项目属性的 printf 和 scanf 菜单下拉菜单中选择了"full"。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

此致、  

Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保#include ,并且您没有堆栈或堆用尽。  如果这不起作用、 使用 printf 的其他提示之一 通常可以解决问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、  

    感谢您的回复。 我已添加"#include" 堆栈大小设置为320。  

    我可以使用 printf 及其 工作方式。 sprintf()在具有 TM4C1294的 CCS 中不起作用。  

    谢谢、此致、  

    Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使堆栈和堆尽可能大、就像实验一样。

    如果这不起作用、那么我需要您使用自己的调试技能来更好地了解情况。  编译器中的 sprintf 代码长期以来一直以相同的方式工作。  一切都有可能。  但问题的根源不可能存在。

    谢谢、此致、

    乔治