This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 CCS v.8.3.0中针对基于 cc1352r1f3的项目进行编译过程中、我遇到以下错误:
#1965无法打开源文件"ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/ico.h" #1965无法打开源文件"ti/devices/DeviceFamily.h" #1965无法打开源文件"ti/devices/DeviceFamily.h" #1965无法打开源文件"ti/drivers/PIN.h" #1965无法打开源文件"ti/sysbios"
因此,我单击“属性”->“包含选项”,然后添加我需要的每个路径,但它仍然不起作用。
在我的构建输出控制台下方:
***"Broad_FW20**"C :\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O 构建文件:"../SWANBoard.c" 调用:ARM 编译器 "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 ---jus_bot=-ex-cn=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include -cn-cn-cn=bot_bot-cn=-cn-cn-cn=bot-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-bot-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-bot-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-out-cn-/source/ti/posix/ccs /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs display_error_number --gen_func_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependency="SWANBoard.d_ray""../swANBoard.c"> 编译失败 subdir_rules.mk:9:目标'WANBoard.obj'的配方失败 "C:/Projects/CCStudio/SWAN_FW20/SWANBoard.h、行53:无法 在源文件"swanboard.c"中检测到致命错误。 编译已终止。 gmake:***[SWANBoard.obj]错误1 生成文件:"../ccfg.c" 调用:ARM 编译 器"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs --include_path="C:code_status=16 --float_support=fpv4SPD16 -me /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 --include_display_code_display_code.combag=/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include --include_display_off-code_bide-board-cn=--ine-board_code_display_bidag=-cn_bi-display_subsection-cn=--ines=-code.combi-from-code_display_code_display_bi-from-code_display_bi-from-cn=--ines=-code_display_code_display_bi-from-code_bi-/source/ti/posix/ccs preproc_dependence="ccfg.d_ray""../ccfg.c" >>编译失败 subdir_rules.mk:9:目标'ccfg.obj 的配方失败 "../ccfg.c"、第51行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/devices/DeviceFamily.h" 在"ccc"编译中检测到灾难性错误。 编译已终止。 gmake:***[ccfg.obj]错误1 生成文件:"./SWANBoard_Fxns.c" 调用:ARM 编译器 "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include -mv7M4 -code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="cinclude_path="c_diag="-cn_bot_cn"--exc_diag=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /source/ti/posix/ccs -exc_decures=-cn-cn_botion_bi-from-cn"-cn-cn_bot_bot_bot-ex-ex-cn=-cn-cn_bot_bot_bot-cn=-cn-cn-cn-ines=-cn-cn_bother-ines=-cn-cn-cn-cn_bot_bot_bot-cn-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_sbother-cn preproc_dependence="SWANBoard_Fxns.d_rain""./SWANBoard_Fxns.c" >>编译失败 subdir_rules.mk:9:目标'SWANBoard_Fxns.obj 的配方失败 "../SWANBoard_Fxns.c"、第43行: 检测到错误#1965:无法在"SWANCC1/driver1./ccxintrat_ex/drivers./ccxinc 源文件中打开。 编译已终止。 gmake:***[SWANBoard_Fxns.obj]错误1 生成文件:"../main_tirtos.c" 调用:ARM 编译 器"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl -mv7M4 -code_state=16 -float_support=FPv4SPD16 -me -include_path="c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 -include_export=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs /source/ti/posix/ccs -export_export=c_diagram_subsection=-cn-board-cn_export=/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include -board-code_display_band_diag=-board-cn-cn_bote_display-cn_band_dig-cn=-board-board-cn_bi-from-ines=-cn_bi-from-cn_subsection-ines=-board-board-board-board_band_di_band_dig-ines=-cn_bi-display-cn-cn-cn-cn_b&content-cn-cn-cn_ preproc_dependence="main_tirtos.d_rain""./main_tirtos.c" >>编译失败 subdir_rules.mk:9:目标'main_tirtos.obj 的配方失败 "../main_tirtos.c",第45行:致命错误#1965:无法在 BIOS 中打开源文件"ti/tirtos"。 编译已终止。 gmake:***[main_tirtos.obj]错误1 生成文件:"../smartrf_settings/smartrf_settings.c" 调用:ARM 编译器 "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include -mv7M4 -code_state=16 -float_support=FPv4SPD16 -me -include_path="/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 -mv7M4 -code_display_subsection=-cn_subsections=-board-trendateg_subs=-board-board-tradsections-band_decurations-band_decures=-board-board-board-board-tradse-board_display_subsepage=-cn_subsections-band_di_guarits=-cn_subsection-board-board-cn_subsections-out-cn_subsepseps=-board-board-cn_subsections-band_decon_guarits=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /source/ti/posix/ccs -out-board-content-content-content-content_display-cn_guides= obj_directory="smartrf_settings""../smartrf_settings.c" >>编译失败 smartrf_settings/subdir_rules.mk:9:目标'smartrf_settings/smartrf_settings.obj'的配方失败 "../smartrf_settings/smartrf_settings.c"、第29行: 无法在"smartrfature_devices/datures1.c 中检测到"#tomer_files.c"源代码/datures.c。 编译已终止。 gmake:***[smartrf_settings/smartrf_settings.obj]错误1 生成文件:"../threads/adc/thread.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 /source/ti/posix/ccs 调用:ARM 编译器"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl -mv7M4 -code_state=16 -float_support=FPv4SPD16 -me -include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs -include_path="c_diag="c_defination=/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include -board-board_ination_sense=-board-board-boardsection_refrom-ines="-board_board-boardsepines=-board-board_boardsection-ine_display_subsection-boardsepines=-board-board-board-influe_display_subsepine_display_subsection-ines=-boardsection_subsection-board-board-boardsection-board-board-ine_display_subs=ine_display_subsection-ines=-board-board-ines=-ines=ine_display_cod obj_directory="threads/adc""../threads/adc/thread.c >>编译失败 threads/adc/subdir_rules.mk:9:目标'threads/adc/thread.obj 的配方失败 "C:\projects\CCStudio\Swan_FW20\SWANBoard.h"、行53:致命错误#1965:无法在 /threads/adc/thread.c 编译时打开源文件"ti/drivers/PIN"。 编译已终止。 gmake:***[threads/adc/thread.obj]错误1 生成文件:"../threads/imu/thread.c " 调用:ARM 编译 器"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /source/ti/posix/ccs --include_warnation_sendategraines=-cn_subse-board-code_boards=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs --ines=intradc/board-code_display_subsection-ines=-code_display_subsection-ines=/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include --ines=-board-code_display_rom-ines=-board-intradecon_code_display_subsection-ines=-ines=-code_display_subsection-inese-board-ines=-inese-board-ines=-code_display_subsection-code_display_ines=-ines=-inese-board-ines=-in obj_directory="threads/IMU""../threads/imu/thread.c >>编译失败 线程/imU/subdir_rules.mk:9:目标'threads/IMU/thread.obj 的配方失败 "C:\projects\CCStudio\Swan_FW20\SWANBoard.h"、行53:致命错误#1965:无法在 /threads/imu/thread.c 中打开源文件"ti/theraturby"。 编译已终止。 gmake:***[threads/IMU/thread.obj]错误1 生成文件:"../threads/stream/thread.c " 调用:ARM 编译 器"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 /source/ti/posix/ccs --include_warning_diag=/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include --include_stream="-code.combe-board_code.combe.combe_subsection=--ine-board-code.comband_decures=---code_display_code.combe.g=ine-board-code.combe.combe.g=ine_subsection_probe_display_subsection-code.g=-code.combe.combe.g_probe.g_probe.g=-code.g_warning_decning_decning_decning_decning_decning_decon.tran.tran. obj_directory="threads/stream""../threads/stream/thread.c >>编译失败 threads/stream/subdir_rules.mk:9:目标'threads/stream/thread.obj 的配方失败 "C:\projects\CCStudio\Swan-FW20\SWANBoard.h"、行53:致命错误#1965:无法在 /threads/stream/thread.c 编译时检测到"ti/drivers/PIN"灾难性错误。 编译已终止。 gmake:***[threads/stream/thread.obj]错误1.
有人知道如何解决这些问题?
此致、
Vincenzo
Vincenzo、
通过查看构建输出、我可以看到指定了以下包含路径。
--include_path=
"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices"
--include_path=
"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib"
--include_path=
"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs"
--include_path=
"C:/Projects/CCStudio/SWAN_FW20"
--include_path=
"/source/ti/posix/ccs"
--include_path=
"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include"
这些路径不允许编译器查找相关文件。 例如、一个错误是指:
"TI/DEVICes/DeviceFamily.h"
DeviceFamily.h 位于 C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices.中 您指定了该路径。 但是、#include 语句具有"ti/devices/DeviceFamily.h"。 在查找搜索路径时使用该完整字符串。 因此、您需要指定以查找该文件的路径为 C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source
对于我来说、当我查看2.40 SDK 中的 cc1312R 示例项目时、它具有以下路径:
您可能需要将包含路径定义为 ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/源代码
这样、它就使用一个变量来确定 SDK 的位置。 CCS 将根据工程配置为使用的 SDK 对其进行更新。
此致、
John
尊敬的 John:
感谢您的回复。
我听从了你的建议,解决了我的早期问题。 现在、如果我尝试构建我的项目、我会遇到以下问题:
#1965无法打开源文件"XDC/std.h"
在 BIOS.h 文件中、此头文件包含一个 include、但我找不到其正确路径。
您知道如何帮助我吗?
此致、
Vincenzo
Vincenzo、
我可以帮助您解决此问题、但我怀疑您将遇到其他问题。
要解决此问题,您需要为 xdctools 安装包文件夹添加包含路径。 我不知道这是在你的电脑上的什么位置、但它会像 C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages 这样
版本号会因您而异。
但是我想知道为什么这个项目中还没有。 如果您从头开始创建新项目、我强烈建议您从"空"示例开始、然后添加源文件。 这是一个新项目还是一个您从某人那里获得的项目?
此致、
John
尊敬的 John:
感谢你的答复。
是的、我找到了 xdctools packages 文件夹、并在 include 选项中包含了该文件夹的路径。
不幸的是,这是我的前任的一个旧项目。 也许他使用了旧的 SDK 版本或其他内容、我自昨天尝试修复此项目以来发生了很多变化。 现在我修复了上面列出的每个包含错误(在以前的帖子中)、但有新的错误:
#10010 null:链接过程中遇到 错误;"Swan_FW20.out"未生成#10234-D null:未解析的符号仍无法找到文件"third_party/spifs/lib/m4F/spifs_cc26xx.a" null:无法找到文件"third_party/spifs/lib/m4fs/difs/dcs_dspiv1/drivers/cc26v1/driverfs/lib_display/dcs/driverv1/dcs/dcs/drivers/dcs.lib_display/drivers/driverv1/dcs/dcs/did/dcs/dcs/dcs/driverf1.v1/drivers/dcs/did/did/dcs/didv1/dcs/did/didv1/dcs/didv1/dcs/did/id/id/idv1./id/ids/id/display/id/ids/ids/ids/ids/ids/idv1./ids/ids/ids/ids/ids/ids/ 无法找到文件"ti/ddl/lib/ddl_cc13x2_v1.aem4f" 无法找到文件"ti/drivers/lib/drivers_cc13x2_v1.aem4f" null:无法找到文件"ti/drivers/lib_cc13x2_v1.aem4f" 文件"ti/drivers/gv1./mfr.lib_m64_mblem/g/m64" 文件:无法 找到"ti/unresolve/m/mf_lib_m/m64/mblem/m./m./mf_lib"文件:"ti/m64/mblem/g/m/m./mf
似乎我处于一个无限循环的"找不到文件"错误。
你有什么建议吗? 也许我应该从一个复制源代码的新项目开始吗?
此致、
Vincenzo
Vincenzo、
我们可能必须走新的项目路线。 让我们看看我们是否可以解决这组问题、如果我们仍然遇到困难、那么看看新项目。
这些看起来像我们已转到链接错误。 与编译器搜索路径类似、链接器也有搜索路径。
查看未找到的库列表、我认为我们可以解决以下问题:
"ti/dpl/lib/dpl_cc13x2_v1.aem4f"
"ti/drivers/rf/lib/rf_multiMode_cc13x2_v1.aem4f"
"ti/grlib/lib/ccs/m4f/grlib.a"
我认为、如果我们向 链接器搜索路径添加相同的路径${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/源代码、这些路径将被解析。
以下是我的其中一个工程的链接器搜索路径。
我将添加这两个路径:
${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/源代码
${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/packages
此致、
John
John、
和以前一样。 现在、我只有"未定义符号"错误、如下所示:
#10010 null:链接期间遇到错误;"San_FW20.OUT"未生成 #10234-D null:未解析的符号仍为 gmake:***[All]错误2 gmake[1]:***[Swan-FW20.OUT]错误1 未解析的符号 ResetISR
我搜索的所有位置都是 ResetISR、但什么都没有。
此致、
Vincenzo
ResetISR 应该被定义在一个作为 RTOS 构建一部分生成的文件中。
通常、示例分为2个项目。 一个包含"应用"、另一个包含 RTOS "内核"。 对于我来说,内核项目的命名如下:tirtos_builds_CC1352R1_LAUNCHXL_release_ccs。 在该工程中、我可以看到它会生成 release_pem4f.c、作为编译的一部分、该文件定义了 ResetISR。 应用程序工程依赖于内核工程、然后链接其输出。
您的项目中是否有.cfg 文件? 如下所示:
可以将事物设置为.cfg 文件驻留在主工程中的单个工程。
John
您好!
我在以下链接中找到修复 RestISR 错误的方法:
http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#xdc.cfg.SourceDir_:_Build_of_generated_source_libraries_failed:_exit_status_.3D_2:
现在... 我有数十个"未解析的符号"...
***"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake" -k -j 16 all -O 构建文件:"../main_tirtos.c" 调用:ARM 编译器 "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/startup_files /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source /Projects/CCStudio/SWAN_FW20 -mv7M4 --code_state=16 -exc\cn-setch_path=/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages -cn-cn=cn_cn-cn-cn=cn_bidtex-cn=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/posix/ccs /source/ti/posix/ccs /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/include -cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_band-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn- diag_warning=255 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --prediag_with_compile-preproc_dependence="main_tirtos.d_ray""./main_tirtos.c" 已完成构建:"./main_tirtos.c"-out_support=-from_en_env_sbulation=-inflat_en_en_en_ench_ench.cn"-cn=-status-cn=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-out-out-out-out-out-out-tid-tid-tid-tid-tog_code.tog_cn-cn" /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/bin/armcl -cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-out-cn-cn-/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.7.LTS/lib /kernel/tirtos/packages display_error_number --warn_sections -xml_link_info="Swan_FW20_linkInfo.xml"-rom_model -o "San_FW20.out""./SWANBoard.obj""./SWANBoard_Fxns.obj""./ccc.obj "./main_tirtex"/driver/BMX160/BMX160.obj /driver/MAX112x3/MAX112x3.obj /threads/imu/thread.obj /threads/stream/thread.obj /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/grlib/lib/ccs/m4f/grlib.a /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/third_party/spiffs/lib/ccs/m4f/spiffs_cc26xx.a /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/drivers/lib/drivers_cc13x2.aem4f /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f -/threads/adc/thread.obj -ts.tos"/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/display/lib/display.aem4f:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multiMode_cc13x2.aem4f /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib 未定义 第一个参考 符号 文件中 ------ -------- pthread_attr_init /main_tirtos.obj pthread_attr_setdetachstate /main_tirtos.obj pthread_attr_setschedparam /main_tirtos.obj pthread_attr_setstacksize /main_tirtos.obj pthread_create /main_tirtos.obj TI_SYSBIOS_BIOS_getCpuFreq__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_BIOS_start__E /main_tirtos.obj TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_Params__init__S C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_clearInterrupt_E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_construct2__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_析 构 C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_disableFxn__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_disableInterrupt_E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_enableInterrupt_E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_post C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_restoreFxn_E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_setFunc__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_swiDisable__C C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_family_ARM_m3/Hwi_swiRestoreHwi_C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_Params__init__S C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_construct C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_getTicksUntilInterrupt__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_getTimeout___E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_isActive__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_setTimeout___E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_start__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_stop__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Clock_tickPeriod___C C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_Params__init__S C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_construct C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_create C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_delete C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_析 构 C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_Pend__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_post__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_Params__init__S C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_construct2__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_析 构 C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_disable__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_getTrigger__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_OR_E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_post C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Swi_RESTORE__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Task_disable__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f TI_SYSBIOS_KNL_Task_RESTORE__E C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f usleep /threads/adc/thread.obj XDC_RAuntime_Error_IgnoreBlock C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f 错误#10234-D:未解析的符号仍 存在错误#10010:链接期间遇到错误;"San_FW20.OUT"未生成 >>编译失败 makefile:170:目标'Swan_FW20.OUT'的配方失败 gmake[1]:***[Swan_FW20.OUT]错误1 gmake:***[全部]错误2 **:166:完成目标 makefile 的配方失败
此致、
Vincenzo