This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4490SPO2EVM:使用 CCS 对 AFE4490SPO2EVM 进行调试和编程

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887129/ccs-afe4490spo2evm-debug-and-program-the-afe4490spo2evm-using-ccs

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

是否仍然可以通过 Code Composer Studio (CCS)对 AFE4490SPO2EVM 板进行编程/调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farzad、

    当我查看固件的源代码时、它包含一个用于电路板上 MSPF5529的 CCS 项目。  我将在器件团队中循环进行注释。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      AFE4490SPO2EVM 具有 J1 、这是一个6引脚"eZ430射频接头"、调试器可以连接到 J1、通过 CCS 对板载 MSP430F5529进行编程或调试、但默认情况下未安装 J1。

    为了对电路板进行编程、SW2用于启用引导加载程序(BSL) MSP430固件、该固件可用于 通过 USB 连接器 J4对 MSP430F5529进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    如果您需要调试/修改 AFE4490EVM 的固件、则需要遵循 JTAG 连接器以及 MSP-FET 调试器。 此 JTAG 连接器可插入 AFE4490EVM 的 J3、以便使用 CCS 进行调试和编程。

    https://www.digikey.in/product-detail/en/tag-connect-llc/TC2050-IDC-NL/TC2050-IDC-NL-ND/2605367。

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Prabin Yadav]]这个 JTAG 连接器可被插入 AFE4490EVM 的 J3来进行调试以及使用 CCS 进行编程。

    https://www.digikey.in/product-detail/en/tag-connect-llc/TC2050-IDC-NL/TC2050-IDC-NL-ND/2605367.ThatTC2050-IDC-NL 没有固定指、并且具有一个10引脚 IDC 插座、此插座不会直接插入到 MSP-FET。

     TC2050-IDC-430 希望使用更好的电缆、因为:

    • 它具有固定手指、可固定到 AFE4490SPO2EVM J3中。
    • 它具有14引脚 IDC 插座、可直接插入 MSP-FET

    我 自己还没有尝试过 TC2050-IDC-430、只是查看了制造商图 https://www.tag-connect.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/TC2050-IDC-430_Datasheet_10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parbin、

    我是以相同的方式执行它的。 使用 JTAG 连接器电缆、我将 MSP-FET 与 AFE4490EVM 相连。

    该电路板通过 MSP-FET 供电、EVM 上的 LED 变暗。

    当我尝试使用 CCS 调试 MSP430时、我会得到以下错误:
    连接到目标时出错:未知设备

    操作系统:Windos 10.
    CCS v9.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    我建议您测量 MSP430的电源电压。 您可以探测名为 MSP_DVCC 的电压节点、该节点应该为~3V。

    您是否尝试使用将 EVM 插入 PC 的 CCS? 如果没有、请尝试一下。

    为了确保 MSP430仍然正常工作、您可以尝试使用引导加载程序加载编译后的文件、如 AFE4490EVM 用户指南的第6节所述。

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    谢谢。

    使用第节中介绍的方法更新固件。 用户指南的6不起作用。 实际上、"Upgrade Firmware"按钮保持禁用状态。

    我将检查 MSP_DVCC 的电压、 并尽快返回给您。