This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio:编译致命错误"文件未找到"由项目名称引起

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882672/compiler-ccstudio-compilation-fatal-error-file-not-found-caused-by-project-name

器件型号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我注意到一个错误、我认为应该让每个人都知道。

我有许多用户项目被命名为"usr (项目名称...)" 。 现在,对于这个项目,我已经工作了几天了,它有时会在生成过程中给我一个错误:

"usr"不能识别为内部或外部命令、
可操作程序或批处理文件。
致命错误:无法打开输入文件 

我发现将项目名称更改为"usr_(项目名称..)"是可以的。

为什么项目名称中的空格会导致错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    看起来项目名称中的空格可能会导致某种问题、USR 和项目名称的其余部分正在拆分。  这不应该是一个问题、但其中一个构建工具可能会被触发。  项目名称在某些选项中使用、通常它会在其周围放置引号、但此处可能缺少引号。

    您是否能够发布控制台的完整内容?  我们应该能够看到发生的情况、然后进入并修复项目选项。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是控制台输出

    如果出现"tqt_client_tirtostest3 ****
    
    "C:\\ti\\ccs930\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 clean -O
    
    del /f"rtos_client_tos.tt3.bin""rtos_mutor_mife.t_mos_mos_depru.obj "t_mask_g.if "t_ipot_g.obj "t_g.pru.for_g.for_une.d"
    /t_mu.ip_mos_mos_mos_mos
    
    mqtt_client_tirtosTEST3.bin
    finished clean
    
    
    ** build finished *******
    
    为项目 USR MQTT_CLIENT_tirtosTEST3构建配置版本**
    
    "C:\\ti\\ccs930\\mqs\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
    
    构建文件:"c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/button_if.c
    
    /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib "调用:ARM 编译器"C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include -trade_include=/Users/kinezos/workspace_v9/USR /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source -tid_trade-tide-tid-tid-tr-ge"-r -r -tid-r -tid-tid-tid-tid-tid-tr -tid-tid-tr -tid-tr -tr -not-tr -tr -tr -tid-tidr -tr -tidr -tr -tidr -tidr -tidr -tidr -tidr -tidr -g include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include
    /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/button_if.c --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client --include_path="c:ccs_remote_building
    
    
    :/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include --ines=ccs_remote_remote_/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt --ines=ctrabout_trabout_trabout-come-come_remote_remote_/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/gpio_if.c --ines=--ines_decuration_sabout-come"--ines_defines_decuring_decures=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/button_if.c --ines_decuring_decuring="ctrabout-come"--ines_decuring="ctrabout-ines=ctrabout_about-come.come.come.come.come.come.come.come.come.come.come.com-ine_for_probe.come.come.come.come.com-ine_target=c:--ine_remote_for_probe.com-ine_ ARM 编译
    器"C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -off --include_path="C:/Users/kinezos/workspace_v9/USR /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform mqt_client_tirtosEST3"--include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink --include_path="ccs_cn"--include_tr.com.cn"--include_path=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib --include_tr.com.cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps --include-tr.com.cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client --include-tr.com.cn"--include"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include --include"--include_path=--include"--include_tr.com.cn_path=--include"--include"--include"--include": define=sl_platform_multi_threaded -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --preproc_with_compile --pretosproc_d_rependence="gpio_if.d_ray"--cmd_file="C /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/gpio_if.c
    
    
    
    
    /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl /Users/kinezos/workspace_v9/USR /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common 完成构建过程:"c:cn_trabout_trabout-come"-come.come.come"-trabout_trabout_trabout_trabout_trabout-come"-come.come.come.come"-cn-cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/gpio_if.c /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib -cn_trabout_trabout_trabout_trabout_trabout_trabout-come"-come.come"-come"-come"-come.come.come"-cn_trabout_trabout_trabout_trabout_trabout_trabout_trabout-come"-come.come.come.come.come.come"-cn-cn-cn-cn-cn_trabout-cn- include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common --include_path="C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include --include_path="c:ccs_prebuild=c_decuring="-ab_about_probe.come.compr_proc
    
    
    :c:c:c:ccs_ab_ab_build_ination_decuring="-ination="_ab_ab_about.c:"-ctrendore.c:
    ARM 编译
    器"C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -off --include_path="C:/Users/kinezos/workspace_v9/USR /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform mqt_client_tirtosEST3"--include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink --include_path="ccs_cn"--include_tr.com.cn"--include_path=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib --include_tr.com.cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps --include-tr.com.cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client --include-tr.com.cn"--include"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include --include"--include_path=--include"--include_tr.com.cn_path=--include"--include"--include"--include": define=sl_platform_multi_threaded -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="main.d_ray"--cmd_file="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt "../main.c"
    。如果已声明
    为#dc.d_warning,则为#dc.h。 类型"char *"的参数与类型"const signed char *"
    "../main.c"的参数不兼容、第1143行:警告#169-D:类型"unsigned char *"的参数与类型"char *_restrict___"的参数不兼容
    已完成构建:"../main.c"
    
    构建文件:".pinmux=state-mc"的参数
    
    -调用"mvmmc":/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl -status-mc"-status.c:"mc" float_support=none -me -off --include_path="C:/Users/kinezos/workspace_v9/USR /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform mqt_client_tirtostest3"--include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc --include_display_path=ccs_wrap=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib --include_display_path=ccs_trade-/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include --include_display_path=ccs_trade-/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include --include_display_tradore-tide---include_tide-tide-.com.cn"--tid_dri.com.cn"---cn_path=cn_simine-tide-tide-tid_dig-cn"---cn"---cn_trateg-tri.com.cn"---cn_trategine-tide-tide-tide-tidates=-cn"---cn=-cn"---cn_.com.cn_.com.cn_sbi-tid_dri.com.cn"---cn_sbi-tidates=-cn"---cn"---cn_.com.cn_sbi-tide-tid abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependence="pinmux.d_ray"--cmd_file="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt "./pinmux.c"
    已完成构建:"./pinmux.c"
    
    构建文件:"c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/network_common.c -pinmux.c"
    
    /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl -include-/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink -tintrab-trab-path=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client -cn"-cn_trab-cn"trab-cn"trabout_path=/Users/kinezos/workspace_v9/USR:cn"-cn_trab-cn"-cn"trab-cn_path=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source:tid-cn"-cn-cn"trab-cn"-cn"trab-cn"trab-cn"-cn-cn-cn"trab-cn"trab-cn":tine_content-cn":tintrab-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"trab-cn"-cn-cn-cn_path=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib:tintrab-cn"trab-cn"-cn"-cn-cn-cn-cn"-cn-cn"trab- include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt
    
    
    /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/timer_if.c --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/network_common.c
    
    /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl --include_path="C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/network_common.c --define=ccs --define=cc3200 --define=use_TIRTOS --define=sl_platform_multi_threaded -g --proc_warning=ccs --define=cc3200 --define="cn_ab_code.compr-code.combat_code.combat_inat_inat_abi_code.combi-from-code.combulat_inat_ab_code.com_inat_ab-cn"-cn=inat_ov_code.combi-from-code.comb_code.combi-from-code.combi-from_proc:-code.comb_prob_ab_ab_prob_ab_code.comb_ab_code.combi-from-cn"-inat_ include_path="C:/Users/kinezos/workspace_v9/USR mqt_client_tirtostest3"--include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform --include_path="ccs_off="c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include --include_remote_display_iptid=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc --include_display_iptide_board-cn"--include_display_iptide_display_trabi-path=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib --include_display_iptide-board=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include --include_display_iptide_display_ipt.com.c: preproc_dependence="timer_if.d_rain"--cmd_file="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt "C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/timer_if.c
    "已完成构建:"c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/timer_if.c
    
    "构建文件:"c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/network_if.c
    
    /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client "调用:ARM 编译器"C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -off-----include-/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common -tr.com.cn_path="c:/Users/kinezos/workspace_v9/USR -cn_sendore_tr.com.cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source -cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common -tr.com.cn_path=/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib -cn-cn_cn"/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform -cn-cn_cn_sendore_path=-cn":tid_cn"-cn_sendore_tr.com.cn"-cn_sendore_path=-cn"-cn":tide-tide-cn"-cn_cn_sendor.com.cn"-cn":-cn_sendore_cn"-cn"::cn_sendore_cn"-cn":-cn_sendor.com.cn"-cn"-cn-cn-cn_sendor.com.cn": include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/network_if.c
    
    
    
    
    /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl --include_path="C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/network_if.c /Users/kinezos/workspace_v9/USR --define=CCS --define=cc3200 --define=TIRTOS --define=sl_platform_multi_tosthreaded -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi=eproc:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt -out_code.comprend_trab_code.combat_trab_core-come.combe.combe.combe.combe.combe.combe.com_proc:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/uart_if.c /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/include --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/source --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/inc /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink_extlib/provisioninglib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/common /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include --include_path="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common --include_path="c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/platform --include_path="c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps --include_remote_display_intrabi="ccs_remote_bote_ines= c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/client --include_display_trabout-come_remote_display-cci:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/include --include_remote_display-ctrabie_remote_display-ctrabie_display-come"--ines=ctrabout_guide-board-ctrab_define_guide-ine_guide-ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ines=--ine_guide-trabout-trabout-trab_define-ine-ine-come_ine-come_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_guide-come"---trab-trabout-trab_define_ine_ine_ine_ cmd_file="C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/compiler.opt "C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/uart_if.c
    
    
    
    
    /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/lib "已完成构建:"c:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common/uart_if.c /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/include "正在构建目标:"USR MQTT_client_tirtosTEST3.out"调用:ARM 链接器"C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armcl -mv7M4 -code_state=16 -float_support=none -me -off----ccs=-----rtos_remoti=-define -tid=-tid_time_remote_display-ram_time-tide-tide-tide-s=-r=-ram_time_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_display-out-tide-tide-tide-tide-tide-tide-time-tide-tide-tide-t=-r5000 -tide-time- tag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="usr mqtt_client_tirtostest3_linkInfo.xml"--rom_model -o "usr mqtt_client_tirtosobj testin3.out""./adc_if.obj "./button_if."-rom_model -"/iptobj /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/oslib/ccs/ti_rtos/ti_rtos.a /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/simplelink/ccs/OS_debug/simplelink.a:/intrintr./intrad./cc32."/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/ti_rtos/ti_rtos_config/ccs/Default/configPkg/linker.cmd /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/driverlib/ccs/Release/driverlib.a /ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/netapps/mqtt/ccs/client/mqtt.a
    
    完成构建目标:"USR MQTT_CLIENT_tirtosTEST3.out"
    
    C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin USR MQTT_CLIENT_tirtosTEST3.out USR mqtt_client_tirtosTEST3.bin C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armofd C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armhex C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/mkhex4bin
    C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armofd 失败。 放弃。
    
    "usr"不能识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    致命错误:无法打开输入文件
    “C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armofd.out”:没有
    此类文件或目录
    
    ****构建完成**** 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  问题看起来像是在编译后处理步骤中。  在显示"完成构建目标:"USR MQTT_CLIENT_tirtosTEST3.out"的行之后、有一个命令:

    C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin USR mqtt_client_tirtosTEST3.out USR mqtt_client_tirtosTEST3.bin C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armofd C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armhex C:/ti/ccs930/ccs/utils/tiobj2bin/mkhex4bin
    C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.4.LTS/bin/armofd failure occurred.  Giving up.
    tiobjbin 之后的 fisrt 2参数需要在引号中。  如果您转到项目属性。  在左侧树形结构中选择"Build"、然后单击右侧的"Steps"选项卡。  您可以在此处指定预编译和编译后处理步骤。  在编译后处理步骤中、将指定一条命令。  我敢打赌、它使用的是诸如${ProjName}之类的变量。  可能看起来像 tiobj2bin ${ProjName}.out ${ProjName}.bin ...   尝试更改为 tiobj2bin "${ProjName}.out""${ProjName}.bin"...  即输入引号。  ${ProjName}将解析为 USR MQTT_CLIENT_tirtosTEST3、但它需要命令行上的引号。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实很不错! 下面是我更改的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!