This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:我们应该如何提供编译器 C2000-CGT 5.1.3版?

Guru**** 2529610 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875844/compiler-tms320f28335-how-should-we-provide-a-compiler-c2000-cgt-version-5-1-3

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们为客户提供嵌入式电路板(带 F28335)和软件。

https://www.myway.co.jp/en/products/pe_pro.html

它们需要 C2000-CGT 5.1.3版。

去年、我们的客户可以在 http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download_archive.htm#C2000上下载它

但它现在不在 C2000列表中。  

我们的客户如何获得编译器?

我们的客户需要尽快解决该问题。

此致、

Hidehiko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 本文中描述的方法、您可以使用 Code Composer Studio 中内置的更新功能来安装 C28x 编译器5.1.6版。  它与5.1.3版相同、但某些错误修复除外。  这是一个令人满意的解决方案吗?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html?HQS=dis-othe-null-tecinfo_201803280000-agg-sw-fje-jp#code-composer-studio-version-4-downloads

    我尝试下载 CCS 4.0.2、其中包括 C2000 C/C++代码生成工具 5.2.1  

    应为 v5.1.6下载哪个版本的 CCS?

    我尝试在版本注释中搜索 CCS4、但我没有找到这些信息。

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Hidehiko Kaya"]我应该下载哪个版本的 CCS v5.1.6?

    任何最新版本的 CCS、包括最新版本9.3、都可以使用内置升级功能来安装 C28x 编译器版本5.1.6。  我没有检查使用较旧版本 CCS 的内置升级功能时可用的功能、例如版本4。  我并不感到惊讶、因为它有问题。

    谢谢、此致、

    乔治