This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1290NCPDT:如何创建基本的 TI-RTOS 应用。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/876048/ccs-tm4c1290ncpdt-how-to-create-a-basic-ti-rtos-application

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

一段时间以来、我一直在努力让 TI-RTOS 在我的板上运行。  我被告知从开发套件板中的现有示例开始、我已经完成了这项工作、但我无法这么做、而且 E2E 论坛上也告诉我无法更改该示例中的 CPU。  因此、我需要为我的 CPU 创建一个新的 CCS 项目、但没有在 CCS 中创建一个基本 TI-RTOS 项目的选项、如果我尝试创建一个基本 SYS/BIOS 项目、我会得到一个"库构建失败"。  如果我能够成功创建一个 SYS/BIOS 项目、我找不到有关如何将其转换为 TI-RTOS 项目的说明。

当然,其他人是怎么做的?  我可能会忽略一些简单的东西、但我很难。

您可以在我的另一篇帖子上阅读更多信息、我上次在1/28/20更新了"TI 认为已经解决"、但尚未解决。

非常感谢您的帮助。

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

    我给你发送了一个朋友邀请。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    非常感谢您提供远程访问服务、并帮助我解决此问题。  但是、从昨天开始、我决定放弃尝试让 TI-RTOS 在我的系统上运行、我将移植一些我拥有的现有非 RTOS 代码、并使用 TivaWare 来实现 USB 接口。

    此致、

    道格