This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:IrDA CC1312R1

Guru**** 2538050 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883188/ccs-launchxl-cc1312r1-irda-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01212

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我正在将水表项目 STM32迁移到 CC1312R2。

其中一项功能是 IrDA、我们使用了 STM 库(UART)、因此可以轻松完成 IrDA。

但对于 CC1312R2、我们只能找到 SCS 版本的 TIDA-01212、我们仍需要在编码和测试中投入大量精力、

我们想问在没有外部 IC 的 CC1312R2上完成了 IrDA 的任何演示或示例并进行了测试,因此我们可以最大限度地减少硬件和编码效果。

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 此处找到 一个处理 IR 生成的 SLA 实验。

    供参考(并希望这将为您节省一些时间)、我很快就进入了代码、并提到了一个小错误。 在 IRGENCC26XX.c 中、 PowerCC26XX_IDLE_PD_disallow 存在多个功率驱动器调用。  根据 PowerCC26XX.h、此定义已被弃用。 应将其替换为 PowerCC26XX_disallow_idle。  

    如果您在移植工作中需要进一步的帮助、请随时联系您当地的销售团队。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    有一个适用于 CC2640R2的"IR 系列 Simplelink Accadamy 实验室"、可能会有所帮助、但除此之外、就 我所知、除了 TIDA 设计和该代码之外、没有其他示例。

    dev.ti.com/.../node