This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:TMS320C6713B:从 CCS 5.5升级时的优势?

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875956/ccs-tms320c6713b-tms320c6713b-advantages-when-upgradeing-from-ccs-5-5

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我目前正在将 Code Composer Studio 5.5.0.00077与 C6713 DSP 配合使用。 我的前任曾警告过我、将我们的固件套件(我们拥有各种仪器和固件版本、所有这些都使用 C6713)迁移到较新版本的 CCS 是一个乏味的过程。 他说、从 CCS 3迁移到5时、他花了很长时间才能使所有内容顺利编译。   

这很值得吗? 使用 Blackhawk USB560 v2 System Trace 连接到 DSP 时遇到很多问题。 我可以预期较新版本的问题更少吗?

谢谢!

此致

Kalle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalle、

    [引用 user="Kalle Ohlsson1"]他说、从 CCS 3迁移到5时、需要很长时间才能使所有内容都能顺利编译。   [/报价]

    v3->v5迁移会非常复杂、因为 IDE 所基于的框架完全不同。 从 v5升级将减少额外的工作量、因为从 v4和上的所有版本都基于相同的基本 Eclipse 框架。  

    尽管如此、您在尝试升级之前需要问自己几个问题。

    -您使用的是什么 Windows 版本? 如果您使用的是32位 Windows 版本、则可以更新的 CCS 的最新版本为 v8.3.1

    -您是否正在使用仿真器? 请注意、v5.5是包含仿真器支持的 CCS 的最后一个版本

    -您是否正在使用 DSP/BIOS? 在最近的 CCS 版本中、对 DSP/BIOS 的支持已被弃用。 v5.5是具有良好支持的最后一个版本、尤其是在调试端。 CCSv6和更高版本不支持 BIOS RTA。 在更高版本中、您可以毫无问题地构建 DSP/BIOS 项目、并且具有基本调试功能、但失去了高级 RTA 功能。

    如果上述项目不受关注、我建议更新到最新的 CCS 版本。 自 v5.5以来、有许多错误修复和可用性增强功能、这将使其变得有价值。 迁移工作会比较多,但与 v3->v5迁移相比,迁移会更加顺利。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答、Ki!

    我正在使用 BIOS RTA、因此我必须坚持使用 v5.5。 我觉得我的一些 USB560v2 System Trace 连接问题与 USB 相关。 根据您的经验: XDS560v2 (也来自 Blackhawk)是否比以太网更好? 或者您是否建议使用其他硬件?

    很好的地方

    Kalle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Kalle Ohlsson1">USB560v2 System Trace 的一些连接问题与 USB 相关。 根据您的经验: XDS560v2 (也来自 Blackhawk)是否比以太网更好? 或者、您是否建议使用其他硬件?[/报价]

    我还有一个 Blackhawk USB560v2 USB 系统跟踪探针。 多年来、这对我来说非常有用。 您遇到的具体 USB 连接问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB560v2进入安全模式、因此我使用 BH560v2 Config Utility 清除了该问题。 在 CCS 中进行调试时、我会收到此消息。 USB LED 为红色、模式 LED 为绿色。  

    很好的地方

    Kalle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是一个相当常见的主机连接错误。 基本上、调试器与调试探针通信时遇到问题。 您经常会遇到这种情况吗?

    有关此问题的更多详细信息、请访问以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

    您可以尝试检查硬件连接/电缆、也许可以尝试降低 TCLK:

    https://www.youtube.com/watch?v=mKxaztkCsYw&feature=youtu.be

    这也可能是 Blackhawk 已在其驱动程序的更高版本中修复的已知问题。 但是、如果您希望使用旧版本的 v5.5、这对您没有帮助

    Ki