This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:运行 simple_peripheral 示例

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887174/ccs-launchxl-cc2650-running-simple_peripheral-example

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经设法在 CCS 上构建了 simple_peripheral 示例。 我先构建了堆栈、然后构建了应用程序。 我是否需要采取任何其他步骤来使电路板开始广告? 浏览代码、  

//对于所有硬件平台,设备在初始化时开始广播
uint8_t 初始化地址使能= true;

//通过将此值设置为零,器件将在之后进入等待状态
//可发现30.72秒,并且不会再次进行广播
//直到启用程序设置回 true
uint16_t advertOffTime = 0; 

器件在构建时似乎应该进行广播? 当我在主器件上上拉蓝牙页面时、我找不到该板。 请告诉我该示例出错的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否对 simple_peripheral 示例进行了任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保按照 用户指南中的编译和下载部分所述、构建和加载堆栈项目以及应用项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有、但为了确保我重新安装了 BLE 软件包并导入了简单的外设项目。 此后不再出现这一问题。  

    感谢您的回应!