This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:CCS

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/892074/ccs-cc1352p-ccs

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道 XDS100V2是否支持该器件 CC1352P1F3RGZ 和两个相似器件 CC2652P1FRGZ CC2652R1FRGZ

2.如何在 CCS 中编译有关这些器件的引导加载程序的工程,是否有任何文档?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些器件支持4线制 JTAG、这是 XDS100v2支持的唯一模式。 如果您需要2线 cJTAG、则必须使用 TMDSEMU110-U 或 XDS100v3 -某些模型显示在 XDS100页面上:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds100.html  

    2.我不确定"有关引导加载程序的项目"是什么意思、但要通过其内部 SBL 对这些器件进行编程、您可以使用 Uniflash。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    谢谢您的回复。

    第一个问题是,如果我使用4线制 JTAG,那么 XDS100v2支持对这些器件进行编程,对吧?

    2. Jlink 是否支持对这些器件进行读取和编程。 我有一个测试,jlink 可以连接到设备,这意味着它可以重新配置设备,但无法读取。 如果我第一次擦除设备,则无法再连接该设备。 那么、这怎么会发生。

    您已经提到了 Uniflash、这是一个软件。 那么,我应该使用它来使用 XDS100v2之类的工具吗? 我们已经将芯片焊接到了我们的硼中,我们没有 TI 官方的 EVM 硼。 在我们的电路板中、我们打算使用 SPI 接口或4线制 JTAG 进行编程。 我们不保留 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。

    2.我不确定在您的情况下会发生什么情况- Jlink 有时并不完全支持器件上的闪存操作。 我会使用您已经拥有的 XDS100v2验证连接和所有其他内容。  

    3.是的、Uniflash 是一款能够通过 UART 使用 SBL 的编程器软件。 由于您似乎没有这样的情况、我将改用4线制 JTAG。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    4-JTAG 可用于对电路板中的芯片进行编程。  现在还有另一个问题。

    SPI 接口用于更新固件。 对于这些器件、包括一个简单的基于 ROM 的引导加载程序、该引导加载程序可通过 SPI 或 UART 与外部器件通信。 我们现在只有 SPI。

    数据表中介绍了通信协议。 请参阅红色矩形中的。 但是在我们的测试中、我们发现来自芯片的数据包不包含第一个字节、这意味着数据包的大小。 例如、我们从芯片读取6个字节、并将波形保存在最后一张图片中。 波形显示没有大小字节、但数据包中的其他字节是正确的。

    我们还尝试了一些其他命令、响应数据包没有大小字节。  

    那么、您能否帮助我们确认手册是否更新、或者我们手中的芯片有问题。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  

    我不太熟悉 CC13x2器件的 SBL、但可以看到器件在传输字节序列后以 ACK 进行响应、表示数据包已完成、因此我怀疑数据采集可能并未显示整个情况。

    逻辑分析仪可能缺少未能触发数据采集开始的先前转换? 此外、如果后续数据传输正确、这可能会确认第一个数据包的数据采集问题。  

    无论如何、我会将此内容重定向给器件专家、因为他们可能会有其他见解、而我对此缺乏了解。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    谢谢您的回复。

    如果我们假设响应没有第一个字节大小、我们可以很好地与这些器件的 SBL 通信。 因此、我们不认为逻辑分析仪错过了启动捕获。

    如果您将其重定向至器件专家并获取一些新信息、请告诉我。 非常感谢您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭超

    请共享整个逻辑跟踪输出。