This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CCS 弹出窗口左侧。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875324/ccs-cc3220sf-launchxl-ccs-popup-left-overs

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我们在弹出窗口中看到的从左边框图标(例如小警告图标)启动的警告/调试器语句未正确关闭/关闭、且失去焦点。 它们继续位于任何应用程序(不仅仅是 CCS)之上并阻碍工作。 非常烦人。  此处是位于 CCS 工程浏览器顶部和其他应用程序顶部的调试器消息示例。

使用 MacBook Pro 16"、Catalina、CCS 9.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我见过的东西。  每隔几周、我都会遇到这种情况。  您是否有办法始终如一地实现这一目标?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是总是不是、但我每天通常会发生几次这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了至少一种可靠的方法来创建这个条件;

    1.选择左边框中的小警告标志以显示警告消息。

    2.使用 cmd-alt 切换到其他应用程序(而不是 CCS 窗口)。

    消息未卡在显示屏上的某个位置。 有时、我可以通过转到上一个编辑器窗口、相同的警告消息来删除它、并尝试选择再次显示它、然后通过将光标移离它并给出另一个 CCS 窗口焦点来删除它。  如果这不起作用、我需要重启 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我可以再现这一点。  您甚至可以通过在 CCS 顶部拖动另一个窗口来重现此情况、该窗口在 CCS 和弹出窗口之间滑动。  对于我来说、如果我返回并单击警告标志、我可以清除该警告。  在你的第一个帖子中、我总是有更难摆脱的时间。  基本而言、必须关闭 CCS 才能将其删除。  我想知道这是否因为我们为使它出现所做的一切都不再存在。

    由于我们可以重现此问题、我已为此提出了缺陷。  在 Eclipse 的某个地方、这绝对是一个问题。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9620

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!