This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 9.3.0 GUI 调整 CCS IDE 内的 Windows 大小

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883060/ccs-ccs-9-3-0-gui-resizing-windows-inside-the-ccs-ide

工具/软件:Code Composer Studio

Linux 18.0.4 Ubuntu 上的 CCS 9.3.0。  桌面是 GNOME  

我找到了活动区域、可以单击主 IDE 中的窗口并将其上下拖动(以调整其大小)、非常小。 如此之小、如果我需要调整大小(大部分时间都错过)、则很难使用 GUI。   窗口页眉和页脚的条形非常大.. 如画笔的宽度。

我是否可以调整任何设置以使单击和拖动的活动区域更大?  

这肯定是一个麻烦的问题、但我发现我需要进行"移动"鼠标以尝试到达该区域、然后我甚至错过了大部分时间。  
因此一定会减慢接口的使用速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    对于围绕单击选项卡或选项卡旁边标题区域的任何位置移动窗口、将起作用。  根据桌面环境的不同,调整大小可能是一个难题。  我对此没有一个很好的解决方案。  在 Windows 上、我觉得可以。  在我的 Mac 中、该区域还不错、但鼠标不会更改小尺寸图像的指针、因此只需单击并调整大小。  即使在4K 下、如果启用了缩放功能、也会非常好。

    在 Ubuntu 19.10上、我有 Unity、还不错。  但是、我运行的是24英寸1080p 显示器、因此情况往往相当大。  在分辨率更高的屏幕上、这将更具挑战性。

    有一些快捷方式可用于最大化视图(Ctrl+M)、同样也可用于将视图恢复到以前的大小。  如果您快速需要做一些更大的事情、这会很有用。

    我发现另一件很有用的事情是创建一组最小化的窗口。  在进行仿真时、它们会作为按钮显示在 CCS 一侧。  当您打开它们(通过单击 botton 或使用键盘快捷键)时、它们会在其他窗口的顶部滑出、达到您可以设置的大小。  您仍然面临着必须根据需要调整窗口大小的挑战、但您只需执行一次即可。  如果您在模拟前先对窗口进行分组、那么当您将窗口最小化时、将会将整个组最小化、然后您可以调整"滑出大小"的大小、并将其用于每个窗口。

    我在网上搜索过首选项、但看不到使边框大小调整更大的方法。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、我将尝试这些操作。  

    大多数人都想提出这个问题、如果其他人有这个问题、并且可以解决、或者如果这个问题在将来的发行版中可以处理。

    此致、

    Anthony