This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1290NCPDT:为什么在写入 SPI 闪存后、我可以回读我写的内容

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875702/compiler-tm4c1290ncpdt-why-after-writing-to-spi-flash-i-can-read-back-what-i-wrote

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

我用了
   masterTransaction.count = num_Bytes + 4;
   masterTransaction.txBuf = SPIFL_writeBuff;
   masterTransaction.rxBuf = SPIFL_readBuff;//buffer;
   masterTransaction.status = SPI_transfer_completed;

   SPIFLAS_writeBuff[0]= read_data;

   memcpy (&SPIFL_writeBuff[1],&address,3);


   CSASSERT();

   if (!spi_transfer (* spihandle、&masterTransaction))(

 {
       while (1);
    }
   Task_sleep( 200);
   CSRLEASE();

如果我只写了20个字节,我就可以了。

如果我尝试读取闪存的相同区域以开始位置、直到结束时、只读出第一个块已成功回读。

为什么在写入100 20个字节的数据后无法回读写的内容。 ? TI SPI 驱动器还有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想您想使用示波器或逻辑分析仪来了解在 SPI 总线上进行的事务处理、以及事务的顺序是否符合您的 SPI 闪存协议和时序要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles,谢谢,您能关闭此案例吗?