This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 2.0

Guru**** 2882700 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/892485/ccs-ccs-2-0

Thread 中讨论的其他器件:OMAP5910

工具/软件:Code Composer Studio

TI 列出 CCS 2不再可用。  我有一个我想使用的旧 OMAP5910。  似乎需要 CCS 2.0。  我看不出它支持了这个。  是否仍有获取 CCS 2副本的方法?

谢谢 、抱歉、您的问题。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAP 5910基本上是 ARM9和 C55x。 您应该能够创建一个配置来使用更新版的 CCS。 也就是说、器件确实很旧。 使用较旧版本的 CCS 可能会更好、尤其是如果您计划使用一些旧的现有示例。  

    我建议使用 CCSv3.3。 它应该支持您的器件。 我以前在5912OSK 中使用过 CCSv3.3

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html#code-composer-studio-version-3-downloads

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCSv3.3也很旧、理想情况下它应该从 Windows XP 运行、但它可以在更高的 Windows 版本上运行:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我不是一个知识渊博的用户、但我正在学习。  我正在尝试遵循 SPRA807。  在 CCS 3.XX 中、我似乎无法正确选择我的处理器。  我有一台旧的 XP 笔记本电脑、我计划运行 CCS 2.X  我知道它很旧、不会寻求支持、但它似乎更多地基于这个芯片时代。  如果出于某种原因、您不能让我理解它。  但如果您允许下载、我们将不胜感激。

    谢谢、 保持安全  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我开始私人对话、讨论您的选择。

    谢谢

    Ki