This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM6657:TMDSEVM6657 -目标连接错误-"没有可用于0x8158fd90&quot 的源;

Guru**** 2796695 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875183/ccs-tmdsevm6657-tmdsevm6657---target-connection-error---no-source-available-for-0x8158fd90

器件型号:TMDSEVM6657

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我正在使用 TMDSEVM6657评估板。  

我尝试通过快速启动指南执行 OOB 演示、但无法从服务器获取 IP 地址、我在 PuTTy 窗口中获得了这种输出(我尝试多次按下 FULL_RESET 按钮):

之后、我尝试使用静态 IP 地址、因此将 SW9开关2设置为关闭、并在 PuTTy 窗口中获得此类输出(我猜是这样吗?):

在我认为我最初的问题可能是互联网连接不良导致无法获取 IP 地址、而静态 IP 一切正常后、我继续执行 MCDSK 用户入门手册中的步骤-我尝试设置目标配置文件、 连接目标并再次执行 HUA OOB 演示。

 在设置目标配置文件时、我选择了以下选项:

启动目标配置文件并连接目标后、我得到了以下结果:

我不确定为什么会出现“ No source available for 0x8158fd90”错误?

但是、我继续并加载了 GEL 文件、我得到了以下结果:

这是:

在此之后、我为 HUA OOB 演示文件加载了调试文件、并获得了以下内容:

它报告我找不到此演示的源文件、但即使在我继续执行时、我也会获得与 Putty 窗口中相同的输出:

但是、如果我尝试将此目标配置文件与 Hello World 项目连接、则会开始报告错误。

如果有人能帮助解决这些问题,我将不胜感激。 如何解决 “No source available for 0x8158fd90”错误? 我是否正确设置了目标配置文件?

提前感谢您、很抱歉给您这么长的帖子。

此致、

Dejana