This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:无法编译工程

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875413/ccs-iwr1642boost-unable-to-build-the-project

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近必须格式化我的计算机。 我现在无法为 IWR1642构建默认的高精度项目。 每次生成冻结在41 - 43 %。 我已经安装了工业工具箱3.5和4.2所需的所有 SDK、并在 ccs7.4.0和 ccs9中进行了试用

。 我已附上项目卡住的位置的屏幕截图。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当尝试运行多核 ImageGen 时、编译会在编译后处理步骤期间挂起。 我看到您的工作区路径中有空格、这会触发问题。 请查看 此处发布的相关主题和权变措施。