This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:如何在 CC1352P 上启用 EnergyTrace++功能

Guru**** 2534230 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875092/ccs-cc1352p-how-do-i-enable-energytrace-features-on-cc1352p

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

我能够使用 Energytrace 功能查看器件消耗的总电流。 但是、很高兴看到使用 EnergyTrace++功能的 CPU 和外设故障。 该选项似乎已禁用。 如何启用它?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EnergyTrace++仅在选定的 MSP430器件中可用。 抱歉。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 CCS、它声明它可用于 MSP430和 SimpeLink 器件。 CC1352P 不是 simplelink 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有趣。  查看 CCS 中的 EnergyTrace 属性选项(菜单窗口->首选项-> Code Composer Studio ->高级工具-> EnergyTrace)、实际上、所选的 Simplelink 器件支持 EnergyTrace++。 上次检查时、我找不到支持它的器件或 Launchpad、但我想新一代 CC13x2/26x2器件的发布改变了这一点。  

    在这种情况下、对于这两个特定器件系列、可通过以下按钮启用 EnergyTrace++:

    这将产生完整的外设状态扫描:

    对于诸如上一代 CC13xx/26xx 和 MSP432等其他 Simplelink 器件、只有 EnergyTrace 和 EnergyTrace+(CPU 状态)可用:

    很抱歉、我感到困惑、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到该按钮、但它已禁用。 我有 XDS110、我需要更新的调试器还是其他东西?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个详细信息是、您需要通过4线制 JTAG 而不是 cJTAG 连接到器件。 这也许是禁用按钮的原因。  

    这是   在项目或工作区的目标配置文件(.ccxml)的"高级"选项卡中配置的。 有关详细信息、请参阅 CCS 用户指南的第7.2.1.4节。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 

    您使用的是哪个版本的 CCS 和电路板? 此外、您是否在 Windows 控制面板中看到任何 XDS110设备驱动程序的问题? 也许一种方法是阻止 EnergyTrace 中的通信通道。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的设置:

    乌本图18.

    CCS 版本9.3

    用于 CC1352P2的 LaunchPad

    (将 XDS110用于我的定制 PCB)

    我认为不推荐在新设计中使用 JTAG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dev.ti.com/.../energy-trace.html