This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0914:CCS6

Guru**** 2928730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883001/ccs-tms570ls0914-ccs6

器件型号:TMS570LS0914

工具/软件:Code Composer Studio

CCS6.0未连接到 XDS560V2 STM。

但是、CCS9.0能够连接到 XDS560V2 STM。

CCS6.0和 CCS9.0都安装在使用的同一台笔记本电脑上。 我使用 CCS6.0的原因是导入从较旧的 CCS 版本生成的工程、CCS6.0似乎能够在没有错误的情况下重建工程。

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您在版本方面的大量信息。 遗憾的是、我认为我们无法确定调试探针器件驱动程序是否在这些版本之间兼容、尤其是由于 CCSv9.0是一个64位应用程序、因此对其器件驱动程序进行了大量修改。

    在本例中、我将执行以下操作:在 v6.0中编译工程并使用 v9.0进行调试。 由于调试器非常相似、您可以在较新版本中通过简单地指向和引用源项目获得非常相似的调试体验-实际上、v9.0将自动找到指向 v6.0项目的正确源代码路径、 因此不需要任何额外的步骤。  

    若要手动添加路径、请查看幻灯片53及以上版本、了解如何将查找路径添加到调试会话。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/CCSv6-TipsAndTricks.pptx 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我将首先尝试 CCS9。