This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:无法导入 IQMATHLIB 库

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883007/ccs-msp430fr5994-unable-to-import-iqmathlib-library

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试导入 IQMATHLIB 库。 我在文件搜索选项中包含了路径。 已包括“包括”选项。 但我遇到了错误  

"../main.c"、第7行:错误#41:需要标识符
"./main.c"、第14行:错误#138:表达式必须是可修改的 lvalue

代码行  

_Q12 X、Y、Z;

Z =_Q12div (X、Y);

我认为、我提供了错误的路径、因此我直接将库文件复制到项目文件夹中。  我仍然收到此错误。

 我在这里做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题。  X、Y、Z 可能是寄存器名称、因此我收到此错误。 我将其更改为 x1、y1和 z1。 代码构建和运行成功。  

    谢谢。