This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:ROV 经典工具不工作

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891377/ccs-launchxl-cc1352p-rov-classic-tool-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持:

我在 CC1352P1 LP 上使用 CCS v9.20、并使用"工具"菜单项启动 ROV Classic (就像我在许多其他版本的 CCS 上一样)、但它没有出现。  它告诉我我需要从以下位置安装 XDCTools 和 BIOS:

http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios
http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc

但我的 PC 上已经安装了这些组件。  具体来说,我的 PC 上有 XDCTools v3.60.1.27_core SYS/BIOS v6.52.0.12,请参见 Window -> Preferences 列表。  那么、您是否知道 ROV Classic 无法在我的 CCS v9.2中运行的问题是什么?  请提供建议。

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    您能否分享打开 ROV Classic 时出现的消息的屏幕截图?
    在要调试的工程的工程属性中、启用了哪个版本的 SimpleLink SDK?

    我刚刚在 CCS 9.2中打开了 ROV Classic、它出现了良好的效果、虽然对于 CC2652R1 LP、但这并不重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aart7G:

    我正在使用 CC135x 的 SDK v3.30.0.3。  下面是我尝试启动 ROV Classic 时出现的内容的屏幕截图:

    我还注意到、当我尝试使用 XGCONF 编辑器打开.cfg 文件时、它未启用-当我尝试右键单击该文件并选择 XGCONF 以查看该文件时、它不会显示。  为了将 XGCONF 与 CCS v9.2一起使用、我是否需要做些什么?  

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、我注意到屏幕截图未显示、因此我将其作为 time.e2e.ti.com/.../ROVClassic.docx 的图像附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您附加屏幕截图。 这一信息是我以前从未见过的信息,我也无法再现。 XGCONF 也是如此。 我已经尝试过几个不同的项目、并且能够使用 XGCONF 打开.cfg 文件而不会出现任何问题。

    我想知道您的 CCS 安装是否会出现问题。 如果可能,您是否可以尝试擦除当前安装并重新安装? 或者甚至将其安装到另一个目录并再次测试。 重新安装后、请告知问题是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aart7G:

    感谢您的回答。  引入另一个版本的 CCS 并将其安装到我的 PC 上需要一段时间、但完成了这一过程并移至 v9.3 i 过程。  问题就会消失。  v9.2的情况很奇怪-不确定出现了什么问题,但安装 v9.3解决了问题。

    谢谢、
    Tim