This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-3PHGANINV:采用 F280049C 且采用无传感器 FOC 的 BOOSTXL-3PHGANINV 参考设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00913, DRV8320, BOOSTXL-3PHGANINV, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/874811/ccs-boostxl-3phganinv-reference-design-of-boostxl-3phganinv-in-sensorless-foc-with-f280049c

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:TIDA-00913DRV8320C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已尝试将 F28069m 的 TIDA-00913移植到 F280049c 中、我已成功从 boostxl_drv8320rs 中删除 DRV8320 SPI 代码、然后将不同 的 TIDA-00913代码放入 boostxl_drv8320rs 项目中、并通过物理方式重定向 ADC 引脚以匹配 boostxl_drv8320rs 板、但保持其电流状态。

  在具有 F280049C 的无传感器 FOC 中、在 C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00中是否有 BOOSTXL-3PHGANINV 设计仅提供伺服应用!  

PAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有、但 有一些基于 F28009C 的无传感器 InstaSPIN-FOC 参考实验室在 MotorControl_SDK 中支持 dRV8320RS。 您可以看一下这些实验、并将其移植到支持  BOOSTXL-3PHGANINV、这应该很容易由您自己完成、只需相应地更改 hal.c/.h 即可。