This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-TMS57004:XDS100驱动程序

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/892367/ccs-launchxl-tms57004-xds100-driver

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 Windows10 PC 上一直使用 CCS、调试代码正常。 但是、现在我需要在家中执行同样的操作、即在 Windows7 64上运行 CCS7。

我确定我在这台 PC 上使用了类似的570LS3137开发板、但 XDS100驱动程序不会拾取调试端口。

我尝试卸载驱动程序、但没有成功。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个屏幕截图以显示设备管理器、但它显然没有加载:

    端口(COM...) >> XDS100类 USB 串行端口(COM11)

    TI 调试探针>> XDS100类辅助端口

    USB 器件>> TI Inc. DSX100ver 2.0 (接口0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将控制面板的内容与下面 XDS100页面第2.6节中显示的内容进行比较?  

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100 

    您可能需要按照本节所述重新安装驱动程序。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已迁移到独立的 Windows Vista PC、并获得了右侧屏幕上显示的驱动程序及其 COM 端口。

    但我仍然无法设置断点:我可以构建、编程并进入单步模式。

    看到的错误消息:

    CortexR4:设置断点时遇到问题、在0x3b4c 处执行"保持暂停"操作:(错误-1066 @ 0x3B4C)无法设置/清除请求的断点...

    运行 Hitex 板会显示相同的症状。

    请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不会严重影响这个新问题、但我必须告诉您、我们不再在 Windows Vista 上测试 CCS 和调试探针、因此存在潜在问题的可能性很小。  

    也就是说、这个错误对于基于闪存的器件是常见的、这些器件具有有限数量的硬件断点。 CCS 尝试在达到此限制时设置软件断点、但在某些情况下可能无法实现。  

    在这种情况下、CCS 先前在启动调试会话时设置了一些断点-禁用这些断点可以帮助您保持其中一些断点可供自由使用。  

    请查看 CCS 用户指南的第7.2.4节-此处显示的顶部选项提到了设置断点的选项。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 尽管 Vista PC 无法正常工作、但您的帮助已使我的 Windows 7 PC 运行断点。