This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio、位于 IEC-61508

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882565/ccs-code-composer-studio-at-iec-61508

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在跟进这篇有点过时的文章:

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/248185?IEC-61508-SIL-3-Support-of-code-composer-studio

我也对 IEC-61508感兴趣。 我在此处找到了编译器资质审核套件请求页面:

http://www.ti.com/tool/SAFETI_CQKIT

是否仍然假定 Code Composer Studio 等编程环境没有类似的相关文档?  

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    正确。  与整个环境相比、通常为编译器工具链提供资质审核套件。  有时、公司可能会使用环境名称对套件进行标记、但该套件本身包含编译器工具链部分。

    此致、

    John