This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y:CCS/MSP432E411Y

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873319/ccs-msp432e411y-ccs-msp432e411y

器件型号:MSP432E411Y

工具/软件:Code Composer Studio

感谢 Seong Kim 的回应;

您能提供更多详细信息来帮助我们解决此用例吗?

我与这封电子邮件一起使用一张图片、描述了我 所谈论的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    您能更具体地说明问题是什么吗?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我找不到用于实现上图中所述架构的文档。 在投资 TI 硬件之前、我希望确保能够:

    1-构建支持 Zigbee、BLE、Wifi 和低于1GHz 标准的多协议网关。

    2-使用以太网协议对网关进行编程,以将数据发送到本地服务器。  

     感谢你能抽出时间;

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    我相信我已经在您 的初始主题中回答了这些问题。 我建议您在 dev.ti.com 上查看许多资源、包括 SDK 用户指南、库、实用程序、软件示例和 SimpleLink Academy 培训模块。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持!