This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2PXEVM:Linaro GCC 5.3-2016.02

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891522/compiler-tda2pxevm-linaro-gcc-5-3-2016-02

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用了 tda2px。 请告诉我如何将 USB1_DRVVBUS 引脚设置为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、当 USB 控制器配置为处于主机模式时、它会将 USB1_DRVVBUS 引脚驱动为高电平。

    但是、可以通过将 USB1_DRVVBUS 引脚配置为 GPIO (多路复用模式14)并设置为输出和上拉类型来覆盖这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 USB1设置为主机模式、但 USB1_DRVVBUS 引脚仍然为低电平。
    但我还发现 VDDA33V_USB1引脚也很低、 是由 VDDA33V_USB1引脚引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VDDA33V_USB1需要为3.3V。 请检查您的设置。

    对于任何新主题、建议创建新帖子。 关闭此主题。