This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:在 DDR 中保留存储器并在软件中使用

Guru**** 3016830 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/901269/ccs-66ak2g12-reserving-memory-in-ddr-and-use-it-in-software

器件型号:66AK2G12
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 DDR 中保留存储器、之后需要在该保留存储器中声明一个变量。 以便我可以在软件中访问相同的内容。

我尝试了以下方法、

在.cfg 文件中添加了以下行


Program.sectMap[".reserve0"]= new Program.SectionSpec ();
Program.sectMap[".reserve0"].loadAddress = 0xa0000000;

在源代码中添加了以下行

int passlist_data[32768]__attribute__((对齐(64)))__attribute__(((section ("reserve0"))));//32K 字

编译代码后,我在   linker.cmd 文件中观察到.reserve0:at (0xa0000000){*(.reserve0)}行  

但是在软件执行期间、我发现 passlist_data 的地址不是 0xa0000000。

 

所以我需要澄清的地方不多

我是否遵循了在 DDR 中保留存储器的正确过程?

如果正确、为什么不 在保留的存储器区域中创建变量 passlist_data?

我应该如何提到.cfg 文件中保留的内存量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否出于任何原因未使用#pragma CODE_SECTION 和#pragma DATA_SECTION 在应用中实现此目的? 如果您不熟悉使用方法,请参阅: http://www.ti.com/lit/ug/sprui04b/sprui04b.pdf

    代码示例使用以下代码:

    #pragma DATA_SECTION (bufferB、"my_sect")
    
    char bufferA[512];
    
    char bufferB[512]; 

    添加链接器命令文件、并将其放置在要加载的段的位置。  

    此处讨论了另一个示例:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/366831

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul、我将检查并更新您的最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您能帮助我们创建链接器命令文件并将我们的定制段添加到其中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 RTSC 编译自动生成的当前.map 文件或链接器命令文件、以便我可以查看当前定义的段。 您应该能够在与 SysBIOS 项目关联的 Debug 或 Release 文件夹中找到它们。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    包含映射文件和链接器 cmd filee2e.ti.com/.../map_5F00_cmd_5F00_file.zip 的 zip 压缩文件的 PFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的属性规范具有错误的名称、应该是错误的

    int passlist_data[32768]__attribute__((对齐(64)))__attribute__(((section (".reserve0"))));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用.reserve 时、会遇到以下错误

    C:/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:错误:没有为可载入段`.reserve0'指定存储器区域

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是.reserve0而不是.reserve。
    当您在.cfg 文件和属性指令中使用.reserve0时、您是否仍然具有

    .reserve0:at (0xa0000000){*(.reserve0)}

    您的链接器命令文件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在 attribute 指令中使用.reserve0。 当我在 attribute 指令中使用.reserve0时、我在编译期间看到以下错误

    C:/ti/ccs920/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:错误:没有为可载入段`.reserve0'指定存储器区域

    以下是我根据您的建议所做的更改、  

    在 cfg 文件中:


    Program.sectMap[".reserve0"]= new Program.SectionSpec ();
    Program.sectMap[".reserve0"].loadAddress = 0xa0000000;

    在源文件中:

    int passlist_data[32768]__attribute__((对齐(64)))__attribute__(((section (".reserve0"))));//32K 字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布链接器命令行和链接器命令文件? 错误消息来自链接器、因为它不知道在何处分配".reserve0"段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在这个线程中附加了我的链接器命令文件。

    什么是链接器命令行?

    我没有对链接器命令文件进行任何更改。 我在 cfg 文件中进行了更改、但在编译代码后、 链接器命令文件中有一个 section reserve0。  您可以检查我先前在此线程中共享给 Rahul 的链接器命令文件。  

    顺便说一下、我能否直接将地址0xa0000000分配给一个指针并使用它?

    此外、我不确定在 cfg 文件中进行更改后保留了多少内存。  因为我们没有提到任何大小的保留存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求提供链接器命令文件、因为我不知道您的代码是否与生成原始链接器命令文件时的代码相同。 如果链接器命令文件自您第一次发布以来没有更改、则无需再次发布。

    链接器命令行是错误发生前在控制台中显示的最后一条命令。 如果更容易的话、您可以布置整个控制台输出。 查看命令行的目的是查看是否正在使用文件 linker.cmd。 该文件将".reserve0"段分配给0xa0000000、但链接器显示错误、就好像它根本看不到链接器命令文件一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 我已附加链接器命令文件和所有日志。 请访问 ite2e.ti.com/.../to_5F00_ti.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在该链接器命令行中没有发现任何明显的错误。 我有一个具有相同分配类型的类似构建、我没有遇到任何错误。

    我们可以尝试尝试使用不同的解决方案、看看我们是否可以使用其他解决方案。 尝试在项目目录中创建文件 res.lds、并将以下内容作为该文件的唯一内容:

    部分{
      .reserve0:at (0xa0000000){*(.reserve0)}
    }

    然后、从配置脚本注释掉将.reserve0添加到段映射的语句。

    如果这不起作用、请尝试更改语法、例如:

    部分{
      .reserve0 0xa0000000:{*(.reserve0)}
    }

    此语法指定运行地址而不是加载地址。 它不应产生任何影响、而是谁知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我得到的误差相同

    部分{
      .reserve0:at (0xa0000000){*(.reserve0)}
    }

    当我尝试下面的一个时、没有编译时间错误

    部分{
      .reserve0 0xa0000000:{*(.reserve0)}
    }

    但在 JTAG 加载期间存在以下错误、

    CortexA15:GEL 输出:启动 K2G GP EVM 初始化.  
    CortexA15:GEL 输出:从 BOOTCFG_EFUSE_BootROM 读取器件速度
    CortexA15:GEL 输出:器件速度[23:16]--> 1000 MHz
    CortexA15:GEL 输出:ARM 速度[9:0]--> 1000 MHz
    CortexA15:GEL 输出:PLL 已配置(24.0MHz * 250/ 3 / 2 = 1000.0MHz)
    CortexA15:GEL 输出:ARM PLL 已配置参考时钟24MHz、-sysclkp_period 41.6666 (24.0MHz * 250/3 / 2 = 1000.0MHz)
    CortexA15:GEL 输出:为所有 PSC 模块和 DSP 域加电...  
    CortexA15:GEL 输出:为 PCIe PSC 模块和 DSP 域供电... 完成。
    CortexA15:GEL 输出:已配置 UART PLL (24.0MHz * 128/1 / 8 = 384.0MHz)
    CortexA15:GEL 输出:已配置 NSS PLL (24.0MHz * 250/ 3 / 2 = 1000.0MHz)
    CortexA15:GEL 输出:ICSS PLL 已配置(24.0MHz * 250/ 3 / 10 = 200.0MHz)
    CortexA15:GEL 输出:DSS PLL 已配置(24.0MHz * 198/12/16 = 24.75MHz)
    CortexA15:GEL 输出:XMC 设置完成。
    CortexA15:GEL 输出:DDR3 PLL 设置...  
    CortexA15:GEL 输出:DDR3 PLL 设置完成、DDR3A 时钟现在以533MHz 运行。
    CortexA15:GEL 输出:DDR3A 初始化完成  
    CortexA15:GEL 输出:进入 A15非安全模式。  
    CortexA15:GEL 输出:启用对 cp10和 cp11的非安全访问
    CortexA15:GEL 输出:启用了对 cp10和 cp11的非安全访问
    CortexA15:GEL 输出:使所有 GIC 中断组1  
    CortexA15:GEL 输出:已更改中断组  
    CortexA15:GEL 输出:将安全模式 PMR 设置为非零值  
    CortexA15:GEL 输出:进入非安全模式
    CortexA15:GEL 输出:进入非安全模式
    CortexA15:GEL 输出:进入 A15非安全模式  
    CortexA15:GEL 输出:K2G GP EVM 初始化完成。  
    CortexA15:文件加载程序:验证失败:地址0xA0000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    CortexA15:GEL:文件:C:\Users\sudhantiradasan.r\workspace_v9_2\27_5_20\BB2\Debug\BB2.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
    CortexA15:无法终止内存下载:0x3aa4处的缓冲指针为空(仿真包8.3.0.00003)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您的存储器映射将显示.reserve0段位于您想要的位置。 但是、我对 Cortex-A15不了解足够多、无法告诉您该地址是否有任何内容会阻止您从0xa0000000开始加载128KB。 我认为这就是您的阵列的大小。

    我忘记在您的部分大小问题的上方回答。 您不会在 cfg 脚本或链接器命令文件中指定段大小。 大小将调整为您分配给该段的对象的大小。 因此、正如我在上面所说的、.reserve0段需要128K 字节。 您可能需要对阵列的大小进行实验、以确定加载是否成功加载较小的阵列。 我将尝试找到一个对 Cortex-A15存储器映射有更多了解的人。