This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:XDS200USB -无法在 OS X Catalina 10.15.4上连接 CCS 10.0.0

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/892389/ccs-tms320f280049-xds200usb---failure-to-connect-with-ccs-10-0-0-on-os-x-catalina-10-15-4

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:AM1802

工具/软件:Code Composer Studio

在 OS X Catalina (10.15.4)上运行 v10.0.0时、我无法让 CCS 连接到 XDS200调试探针

以下是我知道的:

XDS200在 OS X Mojave 和 CCS9上工作正常

连接阶段发生故障

当查看系统报告时、XDS200会正确枚举。 系统日志中没有任何明显的错误。

在目标配置中执行连接测试表示从 USCIF 驱动程序返回的错误

通过从终端中探测 xds2xx_conf 的信息将返回连接失败

当 XDS200连接到笔记本电脑时、/dev/dev 中会出现两个 ttyUSB 设备

连接到在 OS X 上运行的 Windows 10 VM 的相同 XDS200工作正常

使用上述 VM、我能够使用 XDS200上的'update_xds2xx.sh'成功地将固件更新到 v1.0.0.9、但之后仍然无法连接到 OS X 上的 CCS

XDS110在同一平台上工作正常

已应用针对 C2000和仿真器的 CCS 的所有更新

我正在寻找允许我在 OS X Catalina 上使用 XDS200的所有信息

我已在"安全首选项"中授予对 CCS 的完整磁盘访问权限

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看到的问题与您相同、似乎没有锁定到 CCSv10.0.0或固件1.0.0.9 -我看到 Catalina 10.15.3版和多个版本回7.4版的问题相同。  

    过去、其中一个操作系统更新发生了这种情况:基本上、端口映射工作不是很好、需要使用直接地址。  

    要查找地址,您可以打开系统信息并检查属性“位置 ID”的前16位,或者打开终端并列出 CDC 调制解调器设备:

    [引用 user="terminal"]

    SDOS-MacBook-Pro:20200327095300 SDO$ ls -l /dev/cu.
    crw-rw- 1根车轮18、3月1日27 09:46 /dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port
    Crw-rw- 1根车轮18、3月25日27 10:59、/dev/cu.usbmodem14201
    Crw-rw- 1根车轮18、3月23日27 10:59 /dev/cu.usbmodem14203
    Crw-rw- 1根车轮18、3月19日27 10:46 /dev/cu.usbmodem765432101
    Crw-rw- 1根车轮18、3月21日27 10:46 /dev/cu.usbmodem765432104

    [/报价]

    如上所述、可能存在多个 CDC 器件、因此我建议删除除 XDS200以外的所有器件或测试每个器件。 一个细节:调试探针始终是分配给特定地址范围的对的第一个实例。  

    [引用 user="terminal"]

    SDOS-MacBook-Pro:xds2xx SDO$ sudo ./xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0x14201
    boardRev=1
    ipaddress=0.0.0.0
    ipconfig = DHCP
    ipGateway=0.0.0.0
    ipNetmask=0.0.0.0
    productClass=XDS2XX
    ProductName = XDS200
    SERIALNUM=S200-000E990394B1
    swRev=1.0.0.8
    hostCPU=AM1802
    emuCtrlType=位感叹号
    extMemType=SDRAM
    portUSB=true
    portENET=false
    portWIFI=false
    portRS232=false
    EnableUSBSerial=true
    CurrentMeasure=false
    SDOS-MacBook-Pro:xds2xx SDO$

    [/报价]

    通过将此参数添加到目标配置文件"高级"选项卡的调试端口 I/O 端口号、您可以使其在 CCS 内部工作。 请记住、端口号可能会随连接的 USB 端口而变化。  

    我将尝试检查端口映射问题的替代方法、并提交错误报告。

    此问题不会影响 XDS100或 XDS110等其他调试探针。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,谢谢! 这一点很有意义-驱动程序对 udev 和设备名称作出了一些不真实的假设。 我稍后会给您一个机会、然后再做报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提交了错误报告 EXT_EP-9758。 请在下面我签名的 SIR 链接中查看其状态。  

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔