This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C6000-CGT:CGT 8中的映射文件大小快速增加

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882107/compiler-c6000-cgt-size-of-map-files-in-cgt-8-increased-rapidly

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们检测到 CGT 8.3.4生成的映射文件存在小问题。 在本例中、它们比 CGT7中的映射文件大约3倍(9、7MB 与27、4MB)。 快速分析显示了新地图文件中大量的尾随空格。 是否可以在下一个版本中修复它?

此致、

ZD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此问题通知我们。  我看到同样的东西。  我提交了 EXT_EP-96884条目以进行调查。  行为正确、但效率低。  因此、 它被归档为增强而不是错误。  欢迎您使用我签名中的以下链接进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治