This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:从 CCS Build 中删除一个路径->GNU Compiler ->Directories "Include Path"、删除所有路径

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880691/ccs-ccstudio-deleting-one-path-from-ccs-build----gnu-compiler----directories-include-path-deletes-all-the-paths

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的 Linux Mint 上的 Code Composer Studio 出现了一个非常令人厌烦的错误。 如果我尝试从编译器或链接目录中删除一个路径、则 code composer 会删除所有路径。 我尝试重新安装软件,但问题仍然存在。 有什么解决方案?

谢谢、

Gustavo Denardin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Code Composer Studio 版本:9.3.0.00012。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo、

    我上周跑了进去,但是那个旧项目有各种各样的问题。 较新的项目没有为我提供此行为。  

    您能否尝试使用向导创建项目(或从 TI Resource Explorer 导入)并查看问题是否仍然存在?  

    我的测试是在 Ubuntu 18.04中完成的(我们不正式支持 Mint)、但两者都是基于 Debian 的发行版、并且不会有太大的差异(除非您使用的是出血边缘版本)。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo、

    我想我对主机中的项目和版本数感到困惑。 我看到与您一样的 CCSv9.2.0和9.3.0行为。 CCSv9.1.0工作正常。  

    我将在此确认一些详细信息并报告。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo、

    我们能够确认该错误-奇怪它没有注意到多少版本。  

    无论如何、我都提交了错误报告 EXT_EP-9678。 请在下面我签名的 SIR 链接中查看其状态。  

    遗憾的是、没有权变措施。  

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、感谢您的快速回答。

    实际上、有一个权变措施、即手动编辑.cproject 文件。

    无论如何、我将等待一个新版本、并对该错误进行更正。

    此致、

    Gustavo