This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8301:实验5e

Guru**** 2897900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882095/ccs-boostxl-drv8301-lab-5e

器件型号:BOOSTXL-DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

在成功完成实验2a、5c 和5d 后、我现在正在使用 lab5e、但是我有几个问题、  

1-当我使用12V/5A 电源时(直到我的24V 订单到达为止),电机转速不能超过2.268999 krpm,我正在使用 M-2310P-LN-04K 电机,可能是因为电源? 如何计算达到的速度?  

2 -当尝试计算 BW 刻度时、我无法准确地知道哪个 B.W 是正确的 B.W、因为我可以手动旋转轴、但不能平稳旋转、但我可以这样做。 这可能是什么原因?  

3-运行电机时,电机旋转需要2或3秒钟,运行 SpeedRef 命令也需要几秒钟,为什么?  

4 -在指南中、它说

'如果电机速度开始振荡或显示其他不稳定迹象、请减小
"gMotorVars.SpinTAC.VelCtlBwScale"直到它不再振荡。 它通常只需要
降低了10-15%'

在哪里可以看到这些振荡? 通过图表,它们意味着? 是否有用于显示速度振荡的按钮? 因为我找不到它,所以请告诉我它在哪里。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、由于电机的额定电压为24V、因此您需要使用24V 电源。 否则、您将无法以更高的速度旋转电机。

    2.这是一个工程问题、取决于您的系统/电机的调优结果和要求。 这就是您提到的第4季度指南中提到的 BW 调优的原因。

    3.花些时间完成 ADC 偏移校准。

    4.如上文对你的第二季度所作的答复。 您可以查看一本电机控制教科书、其中应包含一些系统控制性能标准的描述。