This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F235:LDC1614

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882182/ccs-msp430f235-ldc1614

器件型号:MSP430F235
主题中讨论的其他器件:LDC1614

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要将外部线圈与 LDC1614传感器配合使用、我对线圈的规格有一些疑问。

1.如果线圈内有磁芯,我们如何将线圈形状成金属磁芯,线圈的形状是否会影响线圈的功能!

如果我们需要设计具有超过8个规划层的线圈、这将导致传感器出现问题、或者无法测量来自线圈的电感、如我提到的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 LDC1614中使用磁芯电感器、但我们没有相应的设计指南。 我们建议使用 PCB 电感器、因为它们更易于定制并具有良好的板对板容差。 对于所有类型的线圈、感应距离取决于传感器的外径。

    2.只要 LC 振荡电路处于数据表电气特性选项卡中指定的传感器频率范围和传感器 Rp 范围内、LDC1614就能够驱动传感器。 您可以使用此 Excel 计算器工具 来帮助设计 PCB 传感器、并检查它们是否处于器件的设计空间内。 对于绕线线圈、如果您知道电感和串联电阻、则可以使用计算器工具检查设计空间。

    此致、