工具/软件:Code Composer Studio
关于以下主题中提出的问题:
注意:在 TIDL 版本中、"tidl_J7_01_00_00_00"我们能够导入(在对其进行修改后)、甚至在 PC 仿真模式下运行。 但它在目标端失败。
我无法在您的发行说明中找到已修复的已入伍问题(文件://E:/tidl_j7_01_00_10/TIDeepLearningLibrary_ReleaseNotes.html)
我必须在最新版本的导入工具中进行更改、以适应基于 TF 的模型、然后在 Target 上运行它。
注意:使用"tidl_j7_01_00_00_00"、我们能够导入甚至运行 PC 仿真。 但它在目标端失败。
因此、在继续使用最新版本的 TIDL 之前、您能否帮助我并确认版本中是否按照承诺处理了相同的问题。
谢谢、此致、
Vyom Mishra